主题中讨论的其他器件:TCAN1043
工具与软件:
团队成员、您好!
1.从我观察到的数据表中,当使用远程唤醒能力时,需要将 CAN 帧的特定模式放置在 CAN 总线中使 INH 为高电平-这种假设是真的还是 TCAN1043会使 INH 为任何总线活动的高电平

2.参考上面的方框图,假设 INH 最初是低电平 ,系统完全关闭,因为没有5V 输出,如果我想让我的系统回到正常模式,我必须 INH 高电平才能打开降压转换器,我要这样做通过远程唤醒,如果总线遇到任何信号,我的 INH 会变高? 如果不是什么、则必须遵循 w.r.t CAN 帧的约束。
3.假设现在系统处于正常模式,我必须使 INH 为低电平以切断整个系统的电源 , 使系统处于完全睡眠模式,所以什么程序或序列必须遵循 w.r.t STB 引脚和 EN 引脚,以使 INH 为低电平.
4.系统已完全关闭-睡眠模式或应该是正常模式-这是我们的预期通过 CAN INH 信号实现。
请提供以上问题的解决方案