Thread 中讨论的其他器件: TLIN1021A-Q1
工具与软件:
嗨、团队:
我的客户遇到了 SN65HVDA100-Q1 问题、您能帮助审查并发表一些评论吗? 谢谢!
我已在他们的新项目中推广了下一代 TLIN1021A-Q1、但这是一个旧项目、无法轻松迁移到 TLIN1021A-Q1。
客户的问题是当芯片进入休眠模式时、LIN 电压降至5.62V、导致 LIN 总线无法唤醒。
客户的问题是 LIN 电压为什么会下降? 根据数据表、LIN 电压应在内部上拉。



此致、
Ivy
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
嗨、团队:
我的客户遇到了 SN65HVDA100-Q1 问题、您能帮助审查并发表一些评论吗? 谢谢!
我已在他们的新项目中推广了下一代 TLIN1021A-Q1、但这是一个旧项目、无法轻松迁移到 TLIN1021A-Q1。
客户的问题是当芯片进入休眠模式时、LIN 电压降至5.62V、导致 LIN 总线无法唤醒。
客户的问题是 LIN 电压为什么会下降? 根据数据表、LIN 电压应在内部上拉。



此致、
Ivy
您好、Ivy:
因为这是一项 LIN 物理层要求。 其设置为指挥官节点、 根据 LIN 规范、指挥官节点需要一个外部上拉电阻器和二极管。 LIN 使用开漏线路、因此需要将其上拉以获得有效的高电平电压。 上拉电阻需要足够小、以便上升沿足够快、并且足够大、以便不浪费任何功率。 选择1 kΩ 值、以便这些参数对于 LIN 协议是正确的。 LIN 响应者的典型上拉电阻值为30 kΩ、并且在所有现代 LIN 收发器中、该电阻器均集成在 IC 中、因此响应者配置中无需外部上拉电阻。 如果他们将 LIN 上拉至 INH、1K 外部上拉电阻不会被使用、因为 INH 在睡眠模式中被关闭。 我知道他们为什么要拉取 LIN 到 INH、很久以前器件在控制泄漏方面不好时就曾遇到过这种情况、但现在他们不好、所以人们已经采用了适当的实现来选择 VSUP、这就是为什么您会在我们的所有 LIN 收发器的数据表中看到我们建议拉至 VSUP 的原因。
一般来说、如果他们需要修改硬件设计、请推广 TLIN1021A-Q1、这样还可以从新一代器件的更低价格中受益。
此致、
Sean