This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVDA100-Q1:无法在睡眠模式下唤醒

Guru**** 2478775 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65HVDA100-Q1, TLIN1021A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1446359/sn65hvda100-q1-can-not-wake-up-in-sleep-mode

器件型号:SN65HVDA100-Q1
Thread 中讨论的其他器件: TLIN1021A-Q1

工具与软件:

嗨、团队:

我的客户遇到了  SN65HVDA100-Q1 问题、您能帮助审查并发表一些评论吗? 谢谢!

我已在他们的新项目中推广了下一代 TLIN1021A-Q1、但这是一个旧项目、无法轻松迁移到 TLIN1021A-Q1。

客户的问题是当芯片进入休眠模式时、LIN 电压降至5.62V、导致 LIN 总线无法唤醒。

客户的问题是 LIN 电压为什么会下降? 根据数据表、LIN 电压应在内部上拉。

此致、

Ivy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ivy、

    您能否共享 VSUP 引脚捕捉。

    此致、

    Sean

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Sean、

    黄色波形是  VSUP 引脚捕捉。 谢谢。

    此致、

    Ivy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivy:

    由于 LIN 上拉至 INH、而 INH 在睡眠模式下处于关闭状态、因此这看起来是正常的。

    是否会尝试将 LIN 拉至 VSUP?  

    此致、

    Sean

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Sean、ć

    如果客户将 LIN 上拉至 VSUP、唤醒是正常的。

    1.请问是否必须上拉至 VSUP? 客户当前的设计上拉至 INH、并且硬件已经固定、修改起来不是很容易。

    2. LIN 已经被内部上拉了、为什么 还要从外部上拉至 VSUP 呢?

    谢谢。

    此致、

    Ivy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivy:

    因为这是一项 LIN 物理层要求。 其设置为指挥官节点、 根据 LIN 规范、指挥官节点需要一个外部上拉电阻器和二极管。  LIN 使用开漏线路、因此需要将其上拉以获得有效的高电平电压。 上拉电阻需要足够小、以便上升沿足够快、并且足够大、以便不浪费任何功率。 选择1 kΩ 值、以便这些参数对于 LIN 协议是正确的。  LIN 响应者的典型上拉电阻值为30 kΩ、并且在所有现代 LIN 收发器中、该电阻器均集成在 IC 中、因此响应者配置中无需外部上拉电阻。 如果他们将 LIN 上拉至 INH、1K 外部上拉电阻不会被使用、因为 INH 在睡眠模式中被关闭。 我知道他们为什么要拉取 LIN 到 INH、很久以前器件在控制泄漏方面不好时就曾遇到过这种情况、但现在他们不好、所以人们已经采用了适当的实现来选择 VSUP、这就是为什么您会在我们的所有 LIN 收发器的数据表中看到我们建议拉至 VSUP 的原因。

    一般来说、如果他们需要修改硬件设计、请推广 TLIN1021A-Q1、这样还可以从新一代器件的更低价格中受益。

    此致、

    Sean