This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB934-Q1:DS90UB934-Q1辐射会影响周围电路

Guru**** 2478765 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90UB934-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1447174/ds90ub934-q1-ds90ub934-q1-radiation-affects-surrounding-circuits

器件型号:DS90UB934-Q1

工具与软件:

您好、

使用 DS90UB934-Q1时、频率为456.23MHz、会发出大量辐射并影响周围电路。 DS90UB934-Q1将 DVP 输出到 MS1824、PCLK 时钟是76MHz 附件、恰好是456的倍数。 向 DVP 电路添加磁珠可以将辐射降低20dB 以上。 在 DS90UB934-Q1和 DVP 线路附近添加屏蔽盖可将辐射降低约8dB。

客户有以下问题、请帮助回答这些问题。 谢谢!

1. 76 MHz 是否与 LVDS 视频的输入速率有关? 例如、1080p 对应76MHz、720p 对应其他频率。

2. 456 MHz 应为传输速率。 如果是数据传输速率、决定因素是什么? 如何计算? 为什么这是一个6倍的关系?

3. DS90UB934-Q1是否可以设置和调整任何寄存器或模式来降低辐射输出?

4. SSCG 调制在减少辐射 Δ?方面是否有效

5. 是电路设计造成的问题吗? 你有什么好建议吗? PCB 示意图如下所示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    让我为您详细说明这一点。 明天回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeno:

    Unknown 说:
    1.  76 MHz 是否与 LVDS 视频的输入速率有关? 例如、1080p 对应76MHz、720p 对应其他频率。[/报价]

    76MHz 与正在传输的成像仪数据的 PCLK 相关。 在这种情况下、PCLK 由水平分辨率 x 垂直分辨率 x 帧速率计算得出。  

    Unknown 说:
    2.  456 MHz 应为传输速率。 如果是数据传输速率、决定因素是什么? 如何计算? 为什么是6倍关系?

    传输线路速率如下所示:  

    FPD 线速率将由运行模式决定。 对于10位模式下的76MHz、该值为~1.064Gbps (532MHz)。  

    Unknown 说:
    3. DS90UB934-Q1是否可以设置和调整任何寄存器或模式来降低辐射输出?[/QUOT]

    根据软件配置、可以将 SSCG 调制应用于反向通道。  

    有助于改善发射结果的其他方法是、根据出现这些尖峰的位置来改变 PCLK 频率。  

    Unknown 说:
    4. SSCG 调制在降低辐射方面是否有效?[/报价]

    这可能是一种有用的方法、但我们首先需要确定其来源。 是否执行了禁用反向通道的测试? 为了确定这与这里的 SerDes 相关、进行了哪些测试?  

    Unknown 说:
    5.  是电路设计引起的问题吗? 你有什么好建议吗? PCB 图如下所示。[/QUOT]

    您能否分享原理图和布局文件以供审阅? 关于布局、我们希望查看实际的项目文件、因为该文件可提供更好的可见性。  

    此致!

    佐伊

    [/quote]
    [/quote][/quote][/quote]