工具与软件:
您好、
使用 DS90UB934-Q1时、频率为456.23MHz、会发出大量辐射并影响周围电路。 DS90UB934-Q1将 DVP 输出到 MS1824、PCLK 时钟是76MHz 附件、恰好是456的倍数。 向 DVP 电路添加磁珠可以将辐射降低20dB 以上。 在 DS90UB934-Q1和 DVP 线路附近添加屏蔽盖可将辐射降低约8dB。

客户有以下问题、请帮助回答这些问题。 谢谢!
1. 76 MHz 是否与 LVDS 视频的输入速率有关? 例如、1080p 对应76MHz、720p 对应其他频率。
2. 456 MHz 应为传输速率。 如果是数据传输速率、决定因素是什么? 如何计算? 为什么这是一个6倍的关系?
3. DS90UB934-Q1是否可以设置和调整任何寄存器或模式来降低辐射输出?
4. SSCG 调制在减少辐射 Δ?方面是否有效
5. 是电路设计造成的问题吗? 你有什么好建议吗? PCB 示意图如下所示。