This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD3S713A-Q1:DP_IN、DM_IN、VBUS 的 ESD 额定值

Guru**** 2478765 points
Other Parts Discussed in Thread: TPD3S716-Q1, TPD3S713A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1449008/tpd3s713a-q1-esd-ratings-for-dp_in-dm_in-vbus

器件型号:TPD3S713A-Q1
主题中讨论的其他器件:TPD3S716-Q1

工具与软件:

您好!

我有关于 TPD3S713A-Q1的一些 ESD 相关问题。 与类似的 USB 保护器 TPD3S716-Q1相比、您不建议在数据路径中使用 CMC 或电感器。 是否不需要这些元件即可达到 ESD 等级? 达到数据表第4页上的 ESD 等级所采用的设置(外部元件)是什么。

对于 TPD3S713A-Q1、为何需要两个 TVS 二极管? 我知道、这些二极管可以在短路事件期间保护引脚免受过压和振铃的影响。 与 TPD3S716-Q1的数据表相比、数据表中规定的过压和振铃相同。 但无需外部 TVS 二极管。 为什么在一个中需要它们、而在另一个 IC 中不需要它们?

感谢您的帮助!

Fabian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fabian:  

    1.我觉得 CMC 和电感都不需要达到一定的 ESD 等级。

    2.设置应是专用设备。 您还可以查看713  参考设计中的第4.2节作为参考。

    3. TPD3S713x-Q1器件可以承受高达18V 的高瞬态电压。在实际应用中、由于 LCR 回路振铃、振铃可能会超过18V、但为了使 BUS、DP_IN 和 DM_IN 保持稳定、请将一个 TVS 靠近 BUS 引脚放置、将另一个 TVS 靠近 BIAS 引脚放置。 我不知道为什么为 TPD3S716-Q1移除 TVS、但我觉得保留它们可能是个好主意。

    此致、

    Ke Wang