主题中讨论的其他器件:TPD3S716-Q1、
工具与软件:
您好!
我有关于 TPD3S713A-Q1的一些 ESD 相关问题。 与类似的 USB 保护器 TPD3S716-Q1相比、您不建议在数据路径中使用 CMC 或电感器。 是否不需要这些元件即可达到 ESD 等级? 达到数据表第4页上的 ESD 等级所采用的设置(外部元件)是什么。
对于 TPD3S713A-Q1、为何需要两个 TVS 二极管? 我知道、这些二极管可以在短路事件期间保护引脚免受过压和振铃的影响。 与 TPD3S716-Q1的数据表相比、数据表中规定的过压和振铃相同。 但无需外部 TVS 二极管。 为什么在一个中需要它们、而在另一个 IC 中不需要它们?
感谢您的帮助!
Fabian