This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB320LAI:如何同时实现 USBC 音频和充电?

Guru**** 2923960 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB320LAI, TUSB320

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1442448/tusb320lai-how-to-enable-usbc-audio-and-charging-at-the-same-time

器件型号:TUSB320LAI
主题中讨论的其他器件: TUSB320

工具与软件:

您好、TI 团队:

我们在 USB 端口上使用 TUSB320LAI。

目前、我们需要 USBC 音频功能和充电功能。
是否存在任何同时使用 USBC 音频和充电的用例?

也就是说、当 TUSB320LAI 被识别为受电方时、它是否可以同时从外部充电?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pakha:

    USB-C 音频选项有两种  

    有数字:

    -使用超高速线(TX1、TX2、RX1、RX2 )。 音频转换为 USB 协议并通过 USB 发送

    有模拟:

    -这使用特定的音频附件模式。 这将在 SBU 和 USB2线路上多路复用音频线路。 在 USB-C 规范中对此进行了更好的定义。

    您想要通过哪种音频?

    TUSB320是处于 UFP 还是 DFP 模式?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TUSB320将是 DFP。 我们的器件还具有充电功能。 当 TUSB320LAI 被识别为接收器后、是否可以同时从外部进行充电?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pakho:

    如果 TUSB320是 DFP、它只能通过 Type-C VBUS 供电、不能接收电源。 我相信、如果您需要根据连接提供/接收电源、双角色端口模式(DRP)将更适合您的应用。

    DRP 模式将与连接的 USB 端口协商、并决定器件是作为 DFP 供电还是作为 UFP 供电。 所有模式(DFP、DRP 和 UFP)都支持音频附件模式

    此致!

    Shane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shane、您好!

    我还是有点困惑。 只能从 TUSB320读取音频附件。 不能手动设置

    以下是我们的要求。 这可能实现吗?

    如果一次只支持一种方法、是否有办法通过 I2C 命令重新协商 USB 端口? 或者只有在 USB 插入或拔出时才会发生协商。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pakho:

    以下是我们的要求。 这是否有可能实现?

    是、 音频附件模式可以支持来自 Type-C 插座的高达500mA 的电流:

    音频附件模式适用于将 USB-C 电缆转换为3.5mm 音频插孔的适配器。 我没看到3.5mm 插孔在您的方框图中的什么地方。 您是只通过 USB-C 将 DUT 连接到手机/平板电脑/笔记本电脑、还是它们之间具有3.5mm 的音频连接?

    此致!

    Shane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shane、您好!

    感谢您的答复。 只有 C 到 C 电缆连接。 无3.5mm 音频连接。

    请同时回复此问题。 提前感谢。

    如果一次只支持一种方法、是否有办法通过 I2C 命令重新协商 USB 端口? 或者只有在 USB 插入或拔出时才会发生协商。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pakho:

    您可以通过切换 DISABLE_TERM 寄存器来重新协商 USB 连接。 即使 USB 不断连接、在 I2C 中切换此位也会重新枚举连接。

    拔下和重新拔插也将重新协商连接。

    只有 C 到 C 电缆连接。 无3.5mm 音频连接。

    如果没有3.5mm 音频连接、则您可能使用 USB-C 数字音频(非音频附件模式)。 有关这方面的更多信息、请参阅 USB-C 规范的附录 C:

    此致!

    Shane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shane、您好!

    感谢您发送编修。

    是的、当我们启用 USB-C 音频功能时、该附件会"已连接。 SNK (UFP)"、且附件为"未连接附件"。

    这就是我们的设计。 如果我们启用 USBC 音频功能、则需要将 TUSB320设置为 UFP。 此时、手机、PC 或平板电脑的 USB_VBUS 高于5.0V、当连接 iPad 时、它变为5.3v。

    因此、如果我们想为我们的手机、PC 或平板电脑充电。 VBUS 应该高于5.3V 并且充电电流也应该至少高于500mA。 是这样吗?

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pakho:

    如果 TUSB320设置为 UFP、则无法为连接的电话/IPAD 供电。 UFP 只能从连接的设备接收电力、不提供电力。 我不建议通过增加连接 UFP 侧的 VBUS 电压来供电。

    如果要为 iPad/iPhone 供电、应将 TUSB320设置为 DFP 模式。 由于您使用 Type-C 数字音频(非附件模式)、因此您可以将电流广播设置为高达3A。

    我对您的系统有几个问题:

    如果我们启用 USBC 音频功能、则需要将 TUSB320设置为 UFP

    1.为什么需要将 TUSB320设置为 UFP 才能启用音频功能? 无论 TUSB320的 UFP/DFP 配置如何、音频都应通过。

    J7是否是您电路板上的 USB-C 连接器? 这不是标准的 USB-C 连接器、我不确定如何通过此连接器传递音频。

    此致!

    Shane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AFAIK、UFP 无法启动数据传输;它只能响应来自下行端口(DFP)的请求。 数据传输的发起者通常是 DFP、如 PC 或充电器。
    不过、UFP 可以通过 CC 引脚请求角色开关、从 UFP 变为 DFP、从而允许其启动数据传输。 这通常是通过 USB 电力输送(PD)协议实现的、该协议允许器件协商角色和功率分配。
    如果 USB 音频设备既可以接收音频数据、又可以为您的手机充电、则需要支持 USB Type-C 和 USB 电力输送(PD)协议。
    回到这个设计、是否需要增加额外的 PD 芯片来满足需求?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pakho:

    如果您希望接收数据并供电、则需要 PD 控制器。 这将是我们的 CC 控制器不支持的数据角色交换。

    此致!

    Shane