This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
您好、TI 团队:
我们在 USB 端口上使用 TUSB320LAI。
目前、我们需要 USBC 音频功能和充电功能。
是否存在任何同时使用 USBC 音频和充电的用例?
也就是说、当 TUSB320LAI 被识别为受电方时、它是否可以同时从外部充电?
Shane、您好!
我还是有点困惑。 只能从 TUSB320读取音频附件。 不能手动设置
以下是我们的要求。 这可能实现吗?
如果一次只支持一种方法、是否有办法通过 I2C 命令重新协商 USB 端口? 或者只有在 USB 插入或拔出时才会发生协商。
尊敬的 Pakho:
以下是我们的要求。 这是否有可能实现?
是、 音频附件模式可以支持来自 Type-C 插座的高达500mA 的电流:
音频附件模式适用于将 USB-C 电缆转换为3.5mm 音频插孔的适配器。 我没看到3.5mm 插孔在您的方框图中的什么地方。 您是只通过 USB-C 将 DUT 连接到手机/平板电脑/笔记本电脑、还是它们之间具有3.5mm 的音频连接?
此致!
Shane
尊敬的 Pakho:
您可以通过切换 DISABLE_TERM 寄存器来重新协商 USB 连接。 即使 USB 不断连接、在 I2C 中切换此位也会重新枚举连接。
拔下和重新拔插也将重新协商连接。
只有 C 到 C 电缆连接。 无3.5mm 音频连接。
如果没有3.5mm 音频连接、则您可能使用 USB-C 数字音频(非音频附件模式)。 有关这方面的更多信息、请参阅 USB-C 规范的附录 C:
此致!
Shane
Shane、您好!
感谢您发送编修。
是的、当我们启用 USB-C 音频功能时、该附件会"已连接。 SNK (UFP)"、且附件为"未连接附件"。
这就是我们的设计。 如果我们启用 USBC 音频功能、则需要将 TUSB320设置为 UFP。 此时、手机、PC 或平板电脑的 USB_VBUS 高于5.0V、当连接 iPad 时、它变为5.3v。
因此、如果我们想为我们的手机、PC 或平板电脑充电。 VBUS 应该高于5.3V 并且充电电流也应该至少高于500mA。 是这样吗?
尊敬的 Pakho:
如果 TUSB320设置为 UFP、则无法为连接的电话/IPAD 供电。 UFP 只能从连接的设备接收电力、不提供电力。 我不建议通过增加连接 UFP 侧的 VBUS 电压来供电。
如果要为 iPad/iPhone 供电、应将 TUSB320设置为 DFP 模式。 由于您使用 Type-C 数字音频(非附件模式)、因此您可以将电流广播设置为高达3A。
我对您的系统有几个问题:
如果我们启用 USBC 音频功能、则需要将 TUSB320设置为 UFP
1.为什么需要将 TUSB320设置为 UFP 才能启用音频功能? 无论 TUSB320的 UFP/DFP 配置如何、音频都应通过。
J7是否是您电路板上的 USB-C 连接器? 这不是标准的 USB-C 连接器、我不确定如何通过此连接器传递音频。
此致!
Shane
AFAIK、UFP 无法启动数据传输;它只能响应来自下行端口(DFP)的请求。 数据传输的发起者通常是 DFP、如 PC 或充电器。
不过、UFP 可以通过 CC 引脚请求角色开关、从 UFP 变为 DFP、从而允许其启动数据传输。 这通常是通过 USB 电力输送(PD)协议实现的、该协议允许器件协商角色和功率分配。
如果 USB 音频设备既可以接收音频数据、又可以为您的手机充电、则需要支持 USB Type-C 和 USB 电力输送(PD)协议。
回到这个设计、是否需要增加额外的 PD 芯片来满足需求?
尊敬的 Pakho:
如果您希望接收数据并供电、则需要 PD 控制器。 这将是我们的 CC 控制器不支持的数据角色交换。
此致!
Shane