主题中讨论的其他器件: DP83869
工具与软件:
您好!
我将在 RGMII 模式的一个设计中使用以太网 PHY (DP83869HM)、当我们尝试在板与 PC 之间和 PC 与板之间的链路断开(甚至不是第二个)且带 IN 的第二个链路接通时。 (通过网络)
我们尝试了几乎多次、但仍然面临同样的问题。
1.检查了所有电压轨并探测了 PHY_Ref 时钟(25MHz)、TX_CLK、RX_CLK (125MHz)、正确无误。
已附加在将 b/w 板 ping PC 时的下行链路快照、供您参考。
请告诉我、还可以调试哪些内容。