This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869HM:间歇性链路断开并重新启动

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83869HM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1447643/dp83869hm-intermittent-link-going-down-and-coming-up-again

器件型号:DP83869HM
主题中讨论的其他器件: DP83869

工具与软件:

您好!

  我将在 RGMII 模式的一个设计中使用以太网 PHY (DP83869HM)、当我们尝试在板与 PC 之间和 PC 与板之间的链路断开(甚至不是第二个)且带 IN 的第二个链路接通时。 (通过网络)

我们尝试了几乎多次、但仍然面临同样的问题。

1.检查了所有电压轨并探测了 PHY_Ref 时钟(25MHz)、TX_CLK、RX_CLK (125MHz)、正确无误。

已附加在将 b/w 板 ping PC 时的下行链路快照、供您参考。

请告诉我、还可以调试哪些内容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Genpesh:

    感谢您分享这些信息。 我想询问有关进一步调试的信息。

    • 请问您使用的电缆长度是多少?
    • 如果可能、您能否分享 MDI 侧和磁侧周围的原理图?

    ——

    谢谢!

    Hillman Lin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hillman:

    请查找 您的问题的答案、

    1.请问您使用的电缆长度是多少?

    AN:2.5米(5e 类)

    如果可能、您能否 在 MDI 和磁侧分享原理图?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ganesh:

    如果可能、您是否还可以提供磁性连接器和 RJ45连接器之间的连接?

    我们还提供了布局建议、您能看一下布局建议吗?

    我们还提供了 DP83869故障排除指南、您可以参考:

    ——

    此致、

    Hillman Lin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、

    我们使用电路连接器用于 Etherenet、并使用以太网电缆进行测试。

    我们已经学习了 PCB 指南和故障排除指南。 对我来说,一切都很正常。

    我们会观察到、有时它会自动达到100Mbps 的链路速率、有时与1G 建立链路所需的时间过长、并且链路建立时、有时会发出 ping 命令、这种情况下会发出链路

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ganesh:

    在大多数情况下、PHY 从1Gbps 发展到100Mbps 是由于信号质量差。 这就是我们 要求提供原理图和布局的原因。

    由于阻抗不匹配、通常不建议使用非 RJ45连接器。

    如果可能、您是否能够在 MDI 线路上运行快速合规性测试以检查信号质量?

    ——

    谢谢!

    Hillman Lin