This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH0340:M23145G-14、M23428G-33

Guru**** 2478765 points
Other Parts Discussed in Thread: LMH0340

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1448595/lmh0340-m23145g-14-m23428g-33

器件型号:  LMH0340

工具与软件:

嗨、团队:

在我的 Zynq MPSoC 定制板中、使用 SDI 串行器(LMH0340)。 我连接串行器原理图作为参考。 串行器的输出连接到 MACOM 均衡器(M23145G-14)、然后将信号发送到电缆驱动器(M23428G-33)。 电缆驱动器没有提供任何输出。  

我们还尝试直接从串行器获取输出、但仍然没有获得任何输出。

在这两种情况下、我都观察到串行器处的#LOCK 信号为低电平、这表明可能存在问题。 在任一种情况下、我都不会获得任何输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh。

    Lock_n 信号处于低电平表明串行器已锁定到输入信号。

    从原理图中可以看出、75欧姆 TXOUT 上的阻抗匹配网络中缺少电感器。 如果没有完整的阻抗匹配网络、则无法满足所需的输出回波损耗 SMPTE 规格。 不过、您仍会在 TXOUT 上看到某些信号、因此如果没有输出、则问题出在其他地方。

    您是否与器件进行了 SMBus 通信、以及您能否在器件处于活动状态时向我发送寄存器转储?

    此致!

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于该路径、一切看起来都很好、即使我们将电感器与 R258并联放置、但仍无法获取任何输出。

    我们还没有使用 SMBus 配置;我们只是使用硬件模式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh。

    您是否能够看到 MPSoC 的输出?

    此致!

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    IAM 是视频信号项目的新功能。

    如何查看来自 MPSoC 的视频信号? 我们当前正在检查状态信号、例如#lock。

    串行器输出被馈送到 MACOM 时钟恢复器(M23145G-14)、然后馈送到 MACOM 驱动器(M23428G-33)、如原理图所示。

    串行器输出是否与 MACOM 时钟恢复器和驱动器兼容?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh。

    可以理解。 是的、检查#LOCK 引脚也是一种好方法。 当#LOCK 处于低电平时、LMH0340的 PLL 被锁定。

    串行器输出是否与 MACOM 时钟恢复器和驱动器兼容?

    LMH0340输出 SDI 数据、因此只要 MACOM 器件符合 SMPTE 标准、它们就应该能够工作。

    您是否在使用 https://www.ti.com/tool/BROADCAST_VIDEO_SERDES_IP?

    ^TI 提供了一些示例 FPGA 代码。

    此致!

    Nick