工具与软件:
嗨、团队:
在我的 Zynq MPSoC 定制板中、使用 SDI 串行器(LMH0340)。 我连接串行器原理图作为参考。 串行器的输出连接到 MACOM 均衡器(M23145G-14)、然后将信号发送到电缆驱动器(M23428G-33)。 电缆驱动器没有提供任何输出。
我们还尝试直接从串行器获取输出、但仍然没有获得任何输出。
在这两种情况下、我都观察到串行器处的#LOCK 信号为低电平、这表明可能存在问题。 在任一种情况下、我都不会获得任何输出。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
嗨、团队:
在我的 Zynq MPSoC 定制板中、使用 SDI 串行器(LMH0340)。 我连接串行器原理图作为参考。 串行器的输出连接到 MACOM 均衡器(M23145G-14)、然后将信号发送到电缆驱动器(M23428G-33)。 电缆驱动器没有提供任何输出。
我们还尝试直接从串行器获取输出、但仍然没有获得任何输出。
在这两种情况下、我都观察到串行器处的#LOCK 信号为低电平、这表明可能存在问题。 在任一种情况下、我都不会获得任何输出。
您好、Rakesh。
Lock_n 信号处于低电平表明串行器已锁定到输入信号。
从原理图中可以看出、75欧姆 TXOUT 上的阻抗匹配网络中缺少电感器。 如果没有完整的阻抗匹配网络、则无法满足所需的输出回波损耗 SMPTE 规格。 不过、您仍会在 TXOUT 上看到某些信号、因此如果没有输出、则问题出在其他地方。
您是否与器件进行了 SMBus 通信、以及您能否在器件处于活动状态时向我发送寄存器转储?
此致!
Nick
您好、Rakesh。
可以理解。 是的、检查#LOCK 引脚也是一种好方法。 当#LOCK 处于低电平时、LMH0340的 PLL 被锁定。
串行器输出是否与 MACOM 时钟恢复器和驱动器兼容?
LMH0340输出 SDI 数据、因此只要 MACOM 器件符合 SMPTE 标准、它们就应该能够工作。
您是否在使用 https://www.ti.com/tool/BROADCAST_VIDEO_SERDES_IP?
^TI 提供了一些示例 FPGA 代码。
此致!
Nick