This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN3404-Q1:如何与5V 系统兼容

Guru**** 2478765 points
Other Parts Discussed in Thread: TCAN3404-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1450228/tcan3404-q1-how-to-be-compatible-with-5v-systems

器件型号:TCAN3404-Q1

工具与软件:

嗨、团队:

我向客户推广了 TCAN3404-Q1、因为他们只有5V 电源轨电源。

他们想知道此器件如何与5V 系统兼容、因为其他 CAN 节点将在5V 电压下运行。

他们告诉我们、系统采样时间将不适合3.3V、因为3.3V 可能具有更快的转换时间、并会导致错误。

此致、

Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    请注意、3V CAN 收发器完全可以与5V CAN 收发器互操作、因为 CAN 收发器 的工作电压取决于总线的差分电压。 即它们的差分电压要求相似。 例如、5V 和3.3V CAN 器件都 将通过大于900mV 的差分电压呈现显性状态、而通过小于500mV 的电压呈现隐性状态。

    请帮助查看 5V 和3.3V CAN 收发器是否可以在同一总线上一起运行? 如果需要进一步说明、请让我们详细了解错误问题、谢谢。

    此致、

    Michael。