请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TCAN3404-Q1 工具与软件:
嗨、团队:
我向客户推广了 TCAN3404-Q1、因为他们只有5V 电源轨电源。
他们想知道此器件如何与5V 系统兼容、因为其他 CAN 节点将在5V 电压下运行。
他们告诉我们、系统采样时间将不适合3.3V、因为3.3V 可能具有更快的转换时间、并会导致错误。
此致、
Peter
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
嗨、团队:
我向客户推广了 TCAN3404-Q1、因为他们只有5V 电源轨电源。
他们想知道此器件如何与5V 系统兼容、因为其他 CAN 节点将在5V 电压下运行。
他们告诉我们、系统采样时间将不适合3.3V、因为3.3V 可能具有更快的转换时间、并会导致错误。
此致、
Peter
尊敬的 Peter:
请注意、3V CAN 收发器完全可以与5V CAN 收发器互操作、因为 CAN 收发器 的工作电压取决于总线的差分电压。 即它们的差分电压要求相似。 例如、5V 和3.3V CAN 器件都 将通过大于900mV 的差分电压呈现显性状态、而通过小于500mV 的电压呈现隐性状态。
请帮助查看 5V 和3.3V CAN 收发器是否可以在同一总线上一起运行? 如果需要进一步说明、请让我们详细了解错误问题、谢谢。
此致、
Michael。