This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB522P:TUSB522PIRGER

Guru**** 2910380 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB522P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1440977/tusb522p-tusb522pirger

器件型号:TUSB522P

工具与软件:

您好、TI 团队

附加的是当前 EQ 和 DE 配置。 在低温测试(-40°C)期间、会发生无法检测到 USB 的问题。

您有任何调整建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    可以展示 TUSB522P 在信号路径中的位置方框图吗? 我看到了 EQ/DE 配置、但在不知道 TX 和 RX 通道的丢失的情况下、我无法判断这些是否正确。

    2.此端口是否通过了 USB3 TX 和 RX 合规性测试?

    此致!

    Shane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1、通过 TUSB522P:关于 TUSB522P 配置的咨询-接口论坛-接口- TI E2E 支持论坛 ,完成 PCBA  测试并通过室温测试
    已通过。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为了更好地了解该问题、我还有几个问题:

    1.你多久看到一次这个问题? (每个器件或仅部分器件)

    2.端口是否在-40°C 下通过了 TX 和 RX 合规性测试?

    3.当您看到故障时,您能提供 USB 连接的协议跟踪吗? 当端口正常工作以进行比较时、查看该端口的协议跟踪也很有用。

    此致!

    Shane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对不起,让我重新表述一下。
    在室温下、添加转接驱动器后、合规性测试现在可以通过。 但是、当电缆长度约为2米时、通常不会检测到 USB。

    在之前的版本中、如果没有转接驱动器、合规性测试无法通过、但即使使用2米电缆也不会出现检测问题。

    目前、我们怀疑这可能是配置问题。 您是否对可能的修改有任何建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的澄清。 您可以尝试将 DE1设置为低设置(0dB)。 去加重+电缆长度可能会降低信号摆幅、导致无法识别器件。

    如果这样不能解决问题、您可以尝试将 EQ2更改为悬空。 这将有助于补偿来自2M 电缆的任何损耗。

    我还建议尝试一些不同的 USB 电缆。 如果端口通过 TX 和 RX 合规性测试、则应支持符合-7.5dB USB 损耗预算规格的电缆。

    此致!

    Shane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Snane

    使用相同的2M 电缆。

    将 DE1设置为0后、USB 在室温和低温(-40°C)下正常工作。 但是、在高温(80°C)下、会发生 USB 断开问题。 是否建议将 EQ2设置为悬空?

    Poyuan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Poyuan、您好!

    很高兴听到低温测试正在运行。 您能说明您遇到的断开连接问题吗?

    我建议将 EQ2设置为悬空。 2M 电缆可能会增加额外的损耗、较高的 EQ 可以补偿。 将 EQ2设置为悬空有助于确定是否存在这种情况。

    此致!

    Shane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    将 EQ2更改为悬空可通过高温测试