工具与软件:
您好、TI 团队
附加的是当前 EQ 和 DE 配置。 在低温测试(-40°C)期间、会发生无法检测到 USB 的问题。
您有任何调整建议吗?

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
1、通过 TUSB522P:关于 TUSB522P 配置的咨询-接口论坛-接口- TI E2E 支持论坛 ,完成 PCBA 测试并通过室温测试
已通过。
感谢您的澄清。 您可以尝试将 DE1设置为低设置(0dB)。 去加重+电缆长度可能会降低信号摆幅、导致无法识别器件。
如果这样不能解决问题、您可以尝试将 EQ2更改为悬空。 这将有助于补偿来自2M 电缆的任何损耗。
我还建议尝试一些不同的 USB 电缆。 如果端口通过 TX 和 RX 合规性测试、则应支持符合-7.5dB USB 损耗预算规格的电缆。
此致!
Shane