工具与软件:
こんにちは。μ A
TLK2711EVMを使用してループバックテストを実行しています。μ A
TXとRXの間にケーブルを接続する前に、GTX_n ü CLKに100MHzを入力しますが、
ただし、CLK波形はRX μ CLKに出力されます。TXとRXの間にケーブルが接続されていなくても出力されるのは正しいですか?
次の質問は、TXとRXの間にケーブルを接続して確認したところPRBS _pass、个文件
しかし、TXPまたはTXNのいずれかを切断しても、PRBS_PRBS_RX PASSであり、CLKも出力されます。μ s
この動作は正しいですか μ A?
J7 のジャンパ選択は PRBSEN 高电平 LCKREFN 高电平启用高电平 です。Ω
ご回答ください。μ A