This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLK2711EVM-CVAL:关于 RX_CLK 和 PRBS_PASS

Guru**** 2478765 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1446061/tlk2711evm-cval-about-rx_clk-and-prbs_pass

器件型号:TLK2711EVM-CVAL

工具与软件:

こんにちは。μ A

TLK2711EVMを使用してループバックテストを実行しています。μ A

TXとRXの間にケーブルを接続する前に、GTX_n ü CLKに100MHzを入力しますが、

ただし、CLK波形はRX μ CLKに出力されます。TXとRXの間にケーブルが接続されていなくても出力されるのは正しいですか?

次の質問は、TXとRXの間にケーブルを接続して確認したところPRBS _pass、个文件

しかし、TXPまたはTXNのいずれかを切断しても、PRBS_PRBS_RX PASSであり、CLKも出力されます。μ s

この動作は正しいですか μ A?

J7 のジャンパ選択は PRBSEN 高电平 LCKREFN 高电平启用高电平 です。Ω

ご回答ください。μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。

    TLK2711EVM 用于执行环回测试。

    在 TX 和 RX 之间连接电缆之前、输入 GTX_CLK 的100MHz。

    然而、CLK 波形输出到 RX_CLK。 即使 TX 和 RX 之间未连接电缆、输出也是否正确?

    下一个问题是 PRBS_PASS、其中 TX 和 RX 之间连接了电缆、

    但是、如果您断开与 TXP 或 TXN 的连接、则会得到 PRBS_PASS 以及 RX_CLK。

    这种行为是否正确?

    J7的跳线选择为 PRBSEN Hi LCKREFN Hi ENABLE Hi。

    请回答。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我假设 PRBSEN、LCKREFN 和 ENABLE 对于这两种情况都为高电平。

     TXD0-15输入在 GTX_CLK 的上升沿进行采样。 尽管这些输入保持悬空、但我的假设是器件仍会对这些输入进行采样、并将它们环回到 RXD0-15。 这可能是您在 RX_CLK 上看到输出时钟的原因。 我建议在连接 GTX_CLK 之前将输入信号连接到 TXD0-15。

    2.在这种情况下、有什么信号被发送到 TXD0-15?

    此致!

    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    こんにちは、ルーカス。μ A

    この度は迅速な対応をいただき、誠にありがとうございました。μ A

    確認している回路は、取扱説明書の図2 º C 至2です。º C

    TXとRXの間に用意したケーブルを接続して、問題がないか確認するのが目的です。μ A

    PRBSEN、LCKREFN、および ENABLE を Hi に設定し、疑似ランダム ビット パターンを送信し、PRBSPASS (RKLSB)ピンが Hi を示していれば問題ないと理解しています。

    擬似ランダムビットパターンはデバイス内部に送信されるため、TXD0 15に信号は入力されないと理解しています。

    私の理解に何か問題がある場合はお知らせください。μ A

    TXとRXの間のケーブルを外すとRX μ CLKが出力されないのはわかりますが、それは間違っていますか?

    また、ケーブルを抜いているのにPRBSPASS (RKLSB)ピンがHiになっている理由がわかりません。μ A

    説明してください。μ A

     

    添付の図は μ A

    (1)確認中のブロック図

    (2) TX-μ RXをケーブルで接続して波形を確認

    CH1:PRBS (Hi) CH2:RXD0 CH3:RX CLK (80MHz)

    (3) TX-T Ü V RX間の接続が切断されたときの波形

    CH1:PRBS (LO) CH2:RXD0 CH3:RX CLK (80MHz)

    (4) TXPのみ切断時の波形 ć

    CH1:PRBS (Hi) CH2:RXD0 CH3:RX CLK (80MHz)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Lucas。

    非常感谢您的及时响应。

    我们检查的电路如操作手册中的图2-2所示。

    目的是连接您在 TX 和 RX 之间准备好的电缆并检查问题。

    我知道、如果我将 PRBSEN、LCKREFN 和 ENABLE 设置为 Hi、发送伪随机位模式、并且 PRBSPASS (RKLSB)引脚显示为 Hi、我知道这是可以的。

    假随机位模式在器件内部传输、因此我们了解没有信号输入到 TXD0-15。

    如果您对我的理解有任何疑问、请告诉我。

    我知道当我断开 TX 和 RX 之间的电缆时、RX_CLK 不是输出、是不是错了?

    另外、我不知道为什么拔下电缆时 PRBSPASS (RKLSB)引脚处于高电平。

    请说明。

    如图所示

    (1)正在查看方框图

    (2)使用电缆连接 TX-RX 并检查波形

    CH1:PRBS (Hi) CH2:RXD0 CH3:RX CLK (80MHz)

    (3) TX-RX 之间断开连接时的波形

    CH1:PRBS (LO) CH2:RXD0 CH3:RX CLK (80MHz)

    (4)仅 TXP 断开连接时的波形

    CH1:PRBS (Hi) CH2:RXD0 CH3:RX CLK (80MHz)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我仍在研究这个问题、明天会向您提供更多反馈。

    此致!

    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的说明、我现在对您的设置有了更好的了解。

    关于图4: 该差分接收器只需从 RXP 电压中减去 RXN 电压即可解释数据值。 当 TXN 连接到 RXN 但 RXP 保持悬空时、器件可能仍会正确解释传入的数据值。 这就是为什么器件可以正确验证 PRBS 序列以及输出 RXCLK 和 PRBS_PASS =高电平的原因。

    关于图3: 我相信、由于加电复位定序无效、在这种情况下、您仍会看到 RXCLK 输出。 当器件上电时、接收到 GTX_CLK 输入、ENABLE =高电平、器件会生成上电复位。 接收器电路需要满足这2个条件之一才能正确复位。

    • LCKREFN = RXP/N 引脚上高电平和有效转换
    • LCKREFN =高电平且 LOOPEN =高电平

    在这种情况下、两个条件都不能满足。 在某些情况下、接收器电路可能会在内部争用的状态下上电。 我相信这就是您在本例中看到 RXCLK 输出的原因。

    更多信息、请参阅数据表的"上电复位"部分。

    此致!

    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    こんにちはルーカス 迅速な対応ありがとうございます。電源投入時のリセットの手順に従いました。リセット後の波形は、データシートに記載されているレベルであることを確認しました。その後、TXとRXの間にケーブルを接続せずにPRBSENをHiに設定し、PRBS Lo RX CLKが低レベルであることを確認しました。ここまでは問題ないと理解していますが、何かコメントがあれば教えてください。そこでケーブルを接続してみたところ、コネクタを触れた瞬間からRX CLKが出力され、ケーブルを抜いてもまだ出力されていました。TX CLKと比較して位相変動がありました。この問題を回避できる場合は、手順を教えてください。あるいは、この装置で可能なことであれば、それも理解します。ありがとうございます。                                    添付画像について μ A                                                                                                               (1)パワーオンリセット時のJ7ジャンパー設定と波形記録                                                                                (2) PRBSENをHiにした後の波形記録(TXとRX間のケーブルが接続されていない)                                                             (3)コネクタをタッチした瞬間からのRX CLK出力の波形記録
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您发送编修。 按照上电复位过程进行操作。 复位后的波形已确认为数据表中所述的电平。 然后、我们将 PRBSEN 设置为 Hi、无需在 TX 和 RX 之间连接电缆、并验证 PRBS Lo RX CLK 是否处于较低电平。 我明白到目前为止没有问题、但如果你有任何意见、请告诉我。 当我连接电缆时、RX CLK 在我触碰连接器时即得到输出、即使在电缆断开后仍处于输出状态。 与 TX CLK 相比、存在相位变化。 如果您可以解决该问题、请告诉我该怎么做。 或者、如果此器件能够实现、我们也将了解它。 非常感谢。

    关于附加的图像

    (1) J7跳线设置和上电复位期间的波形记录

    (2) PRBSEN 设置为 Hi 后的波形录制(TX 和 RX 之间未连接电缆)

    (3)触控连接器时 RX CLK 输出的波形记录  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的跟进、我同意在 DOUTTX 引脚与 DINRX 引脚断开连接后、RXCLK 输出会继续出现意外情况。

    我想知道 LCKREFN 引脚是否会被拉低。 当 LCKREFN 为低电平时、接收器时钟频率锁定到 TXCLK、并且器件处于仅发送模式。 这就是 DINRX 输入悬空时为什么 RXCLK 输出会继续的原因。

    您是否可以执行相同的实验、但以3个不同的时间测量 LCKREFN 引脚上的电压? 您能和我分享一下这些测量结果吗?

    1. PRBSEN 拉至低电平。 DOUTTX 引脚仍与 DINRX 引脚断开。 (我预计此时没有 RXCLK 输出。)
    2. 在将 DOUTTX 引脚连接到 DINRX 引脚之后。 (我预计 RXCLK 输出此时开始。)
    3. 从 DINRX 引脚断开 DOUTTX 引脚后。 (我预计 RXCLK 输出此时会继续、即使这种行为异常。)

    此致!

    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    こんにちは、ルーカス。μ A

    迅速な指示をありがとう。μ A

    測定結果をお送りします。μ A

    LCKREFN は常に"HI"でした。

    その他、測定や確認が必要なことがあればお知らせください。μ A

    感謝。μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您进行这些测量。 我看到 LCKREFN 引脚在整个测试期间保持高电平。 我与同事讨论了这种行为、现在更好地了解了为什么在 DOUTTX 引脚与 DINRX 引脚断开后可以继续 RXCLK 输出的原因。

    TXCLK 输入用作 PLL 的参考时钟。 PLL 锁定到 DINRX 引脚上的输入信号并恢复输出到 RXCLK 的位时钟。 我们相信、当从 DINRX 引脚上移除输入信号时、PLL 可能不会失去锁定、从而允许 RXCLK 输出继续。

    尽管这种行为是在预料之中的、但它不大可能在典型的系统实现中引起任何问题。 您是否预计 DINRX 输入信号会间歇性打开/关闭? 移除 DINRX 输入后、您是否有特定的原因要调查 RXCLK 行为?

    此致!

    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    こんにちはルーカス μ A

    迅速な対応をいただきありがとうございます。μ A

    PLL ロックは失われておらず、RXCLK 出力は続行できると理解しています。

    RXCLKについては、原因が特定されたと理解していますので、大丈夫です。μ A

    また、前回の回答では、ケーブルのTXP側を抜くとPRBSが「您好」になり、RXP電圧からRXN電圧を差し引くことで入力データ値を正しく解釈できるとおっしゃっていました。

    今回は接続ケーブルを短いものと長いものの両方で測定してみましたが、TXP側を抜くと、PRBSは常に短いケーブルで「Lo」になっていました。長いケーブルでは、PRBSは常に「Hi」でした。

    どちらも可能であると理解して大丈夫ですか μ A?

    こちらで考えているのは、通信中にケーブルが断線しているかどうかを判断するためにPRBSのステータスを確認することですが、これは不可能であると理解して正しいですか μ A?

    よろしくお願いいたします。μ A

    添付画像について μ A                                                                                                               (1) 50cmケーブルによるPRBSステータス                                                                                            (2) 50cmケーブルによるPRBSステータス(TXP断線)                                                                                    (3) 5mケーブルによるPRBSステータス                                                                                              (4) 5mケーブルによるPRBSステータス(TXP断線)                                                                                     (5) 5mケーブルによるPRBSステータス(TXP断線 μ A)(100ns/DIV)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Lucas

    感谢您的及时响应。

    我知道 PLL 锁定不会丢失、RXCLK 输出可以继续。

    至于 RXCLK、我知道原因已经确定、所以没关系。

    前面的回答还指出、当拔下电缆的 TXP 端时、PRBS 变为"Hi"、并且从 RXP 电压中减去 RXN 电压、以便正确解读输入数据值。

    这次、我尝试测量短连接和长连接电缆、但当我拔出 TXP 侧时、PRBS 在短电缆下始终为"低"。 在长电缆上、PRBS 始终为"HI"。

    是否可以理解这两者都是可能的?

    我们的想法是检查 PRBS 的状态以确定通信期间电缆是否断开、这是正确的、但有一个理解、即这是不可能的?

    非常感谢。

    关于附加的图像

    (1)通过50cm 电缆传输 PRBS 状态

    (2)通过50cm 电缆的 PRBS 状态(TXP 已断开连接)

    (3)通过5m 电缆获得 PRBS 状态

    (4)通过5m 电缆获得 PRBS 状态(TXP 已断开连接)

    (5)通过5m 电缆的 PRBS 状态(TXP 已断开连接)(100ns/DIV)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    仅连接差分对的一侧时、信号就不会可靠地传输、数据位可能会也可能不会被接收器正确解读。 这就是您有时会看到 PRBS 通过、有时会看到 PRBS 失败、只有一侧连接。

    我相信 PRBS 测试仍可用于确定您的 SMA 电缆是否有任何故障、但是两侧都需要连接才能获得可靠的结果。 另请注意、两根电缆都需要长度匹配才能正确解读数据。

    此致!

    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ルーカス どうもありがとう。μ A

    今後ともよろしくお願いします。μ A