This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRSF3221E:需要具有流量控制引脚收发器的替代器件。

Guru**** 2910380 points

Other Parts Discussed in Thread: TRSF3223E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1449891/trsf3221e-need-an-alternate-with-flow-control-pin-transceiver

器件型号:TRSF3221E
主题中讨论的其他器件:TRSF3223E

工具与软件:

大家好、团队成员:

我们的 设计中使用了 TRSF3221EIRGTR - RS232收发器。 我们将使用 UART 转 RS -232、其中包括此 IC 中的 TX 和 Rx。  
因为我们需要为 UART 部署流控制、其中包括 CTS 和 RTS (允许发送和请求发送)。

此 TRSF3221EIRGTR RS 232收发器不支持流量控制。 请也建议使用带流量控制引脚的 RS -232收发器。

引脚如下:
DOUT
ROUT
RTS
CTS。

注意:如果可能、请建议 XCVR 为1Mbps。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Desireddy:

    我推荐 TRSF3223E

    • 主要区别:2个发送器和2个接收器用于 DOUT/ROUT/CTS
    • 相同的3.3-5V 电源
    • 1Mbps
    • 自动断电

    请注意、RS -232收发器并不总是标明 RTS 和 CTS。 但是、额外的发送器和接收器可用于这些功能。  

    如果您有任何其他问题、请告诉我!

    -Ethan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    感谢您的答复。

    由于  TRSF3223E 具有2个发送器和2个接收器、因此我们可以对 TX 和 RX 功能使用1个发送器和1个接收器、并对 RTS 和 CTS 使用剩余的1个发送器和1个接收器。

    如果我错了、请更正我。

    查看上述图、了解通过 TRSF3223E 与 UART (带流控制)连接的接口。  

    请注意、RS -232收发器并不总是标明 RTS 和 CTS。 -->对此、我们有一项要求、即每次发送数据时、RTS 和 CTS 都要生效。

    请检查我分享的方法并分享您的反馈。

    谢谢。此致
    Teja。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Teja:

    由于此  TRSF3223E 具有2个发送器和2个接收器、因此我们可以对 TX 和 RX 功能使用1个发送器和1个接收器、对 RTS 和 CTS 使用剩余的1个发送器和1个接收器。
    [报价]

    此陈述和图片均正确。  

    请注意、RS -232收发器并不总是标出 RTS 和 CTS。 -->对此、我们有一项要求、即每次发送数据时、RTS 和 CTS 都将生效。

    我先澄清一下我的说法:RS -232收发器及其数据表没有明确地将发送引脚和接收引脚标记为 RTS 和 CTS。 您在这里的方法将会很好地发挥作用。  

    此致!

    Ethan

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    感谢您宝贵的意见。