主题中讨论的其他器件:TRSF3223E
工具与软件:
大家好、团队成员:
我们的 设计中使用了 TRSF3221EIRGTR - RS232收发器。 我们将使用 UART 转 RS -232、其中包括此 IC 中的 TX 和 Rx。
因为我们需要为 UART 部署流控制、其中包括 CTS 和 RTS (允许发送和请求发送)。
此 TRSF3221EIRGTR RS 232收发器不支持流量控制。 请也建议使用带流量控制引脚的 RS -232收发器。
引脚如下:
DOUT
ROUT
RTS
CTS。
注意:如果可能、请建议 XCVR 为1Mbps。