This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822I:PHY IC 能否在不与 MCU 通信的情况下控制其内部 I/O 端口?

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1450574/dp83822i-can-the-phy-ic-control-its-internal-i-o-ports-without-communication-with-the-mcu

器件型号:DP83822I

工具与软件:

尊敬的 TI 团队

我们使用 DP83822IRHBR 并通过 MCU 对其进行控制。

这里有一个问题要问你。

PHY IC (DP83822IRHBR)本身是否可以通过在以太网输入/输出端口(TD_P/N、RD_P/N)上接收外部的命令、将其内部 I/O 端口(例如 LED1)控制为高电平或低电平、而无需与 MCU 进行通信?

我们将 从外部 PC 或其他第三方控制器向 DP83822IRHBR 的以太网输入/输出端口(TD_P/N、RD_P/N)发出命令。

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    为了使 DP83822将其 GPIO 重新配置为静态高电平或低电平、需要访问 SMI。 否则、根据数据表、这些引脚将作为默认功能。

    此致、

    Gerome.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢

    您的意思是 Phy IC 的 GPIO 只能通过 MDC 和 MDIO 引脚进行访问、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    这些引脚的可配置性只能通过 SMI 实现。 PHY 不会根据 MDI 上的数据调整其配置。

    此致、

    Gerome.