请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DP83822I 工具与软件:
尊敬的 TI 团队
我们使用 DP83822IRHBR 并通过 MCU 对其进行控制。
这里有一个问题要问你。
PHY IC (DP83822IRHBR)本身是否可以通过在以太网输入/输出端口(TD_P/N、RD_P/N)上接收外部的命令、将其内部 I/O 端口(例如 LED1)控制为高电平或低电平、而无需与 MCU 进行通信?
我们将 从外部 PC 或其他第三方控制器向 DP83822IRHBR 的以太网输入/输出端口(TD_P/N、RD_P/N)发出命令。
此致。