Other Parts Discussed in Thread: DP83867IS
工具与软件:
大家好!
能否介绍一下 DP83867IS?
客户定期重新启动我的 STB、但有时重新启动后、我无法通过以太网进行通信。
配置如下:
物联网路由器→DP83867IS→STB (机顶盒)
在物联网路由器上、DP8386752的 LAN LED 指示灯亮起、并显示已通过1000BASE-T 链接。
但是、无法进行通信。 (另一侧没有 ping 响应)
另一方的 STB 似乎也能够根据 LAN LED 的状态保持链路。
>[45092.751482] PFE 4000000.PFE eth0:链路断开
>[45093.791595] PFE 4000000.PFE eth0:链路接通- 1Gbps/全-流量控制关闭
>[45097.963678] PFE 4000000.PFE eth0:链路断开
>[45098.991351] PFE 4000000.PFE eth0:链路接通- 1Gbps/全-流量控制关闭
>[45202.385176] PFE 4000000.PFE eth0:链路断开
>[45206.111797] PFE 4000000.PFE eth0:链路接通- 1Gbps/全-流量控制关闭
但是、发生链路断开时、链路 LED 看起来不是熄灭的。
我还需要检查哪些其他内容吗?
请告诉我如何找出原因。
此致、
Ishiwata