This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867IS:通信错误的原因

Guru**** 2929740 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83867IS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1436879/dp83867is-causes-of-communication-errors

器件型号:DP83867IS

工具与软件:

大家好!


能否介绍一下 DP83867IS?

客户定期重新启动我的 STB、但有时重新启动后、我无法通过以太网进行通信。

配置如下:

物联网路由器→DP83867IS→STB (机顶盒)

在物联网路由器上、DP8386752的 LAN LED 指示灯亮起、并显示已通过1000BASE-T 链接。

但是、无法进行通信。 (另一侧没有 ping 响应)

另一方的 STB 似乎也能够根据 LAN LED 的状态保持链路。

>[45092.751482] PFE 4000000.PFE eth0:链路断开
>[45093.791595] PFE 4000000.PFE eth0:链路接通- 1Gbps/全-流量控制关闭
>[45097.963678] PFE 4000000.PFE eth0:链路断开
>[45098.991351] PFE 4000000.PFE eth0:链路接通- 1Gbps/全-流量控制关闭
>[45202.385176] PFE 4000000.PFE eth0:链路断开
>[45206.111797] PFE 4000000.PFE eth0:链路接通- 1Gbps/全-流量控制关闭

但是、发生链路断开时、链路 LED 看起来不是熄灭的。


我还需要检查哪些其他内容吗?

请告诉我如何找出原因。

此致、
Ishiwata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ishiwata:

    感谢您提交您的问题、我很乐意为您提供帮助。 为了确保我正确理解问题、您是否能够为我确认几项内容?

    物联网路由器→DP83867IS→STB (机顶盒)

    1. DP83867是否为物联网路由器的一部分、以及它是否通过以太网电缆连接到 STB?
      1. 基本:IoT 路由器[DP83867]<-以太网电缆-> STB?
    2. 通常不存在通信问题、并且一切正常工作、只有在 STB 重新启动时才会发生该问题
      1. 重启路由器是否可以解决此问题?
    3. PFE eth0日志来自哪个电路板?  
      1. 该系统是否运行 Linux?
      2. 您是否有权访问 PHY 寄存器?
        1. 可以使用 PHYTOOL (如果已安装)读取 PHY 寄存器

    此致、

    Alvaro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alvaro:


    感谢您的答复和支持。


    DP83867是否为物联网路由器的一部分、以及它是否通过以太网电缆连接到 STB?
      答:本质上:IoT 路由器[DP83867]<-以太网电缆-> STB?
        -->您的理解是正确的。


    2、正常情况下不存在通信问题,所有功能正常,只有在 STB 重新启动时才会出现问题
      A.重启路由器是否可以解决此问题?
        -->您的理解是正确的。 仅在 STB 重新启动时出现问题。
            我将与客户确认是否重启路由器以解决此问题。


    3. PFE eth0日志来自什么板?
      答:这个系统运行的是 Linux 吗?
      b.您是否有权访问 PHY 寄存器?
        可以使用 PHYTOOL (如果已安装)读取 PHY 寄存器
        -->我将与客户核实。


    此致、
    Ishiwata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ishiwata:

    感谢您的确认和与客户核实。

    您是否还可以检查不同的链路伙伴是否出现这种情况?

    1. 如果我们将物联网器件连接到 PC 或任何其他以太网器件并重新启动链路伙伴、我们是否会遇到同样的问题?  
    2. 如果我们将 STB 连接到另一个链路伙伴并重新启动 STB、我们是否遇到了同样的问题?

    此致、

    Alvaro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alvaro:

    感谢您的支持。

    我将确认您向客户提供的其他信息。


    我已向客户确认您先前的问题、并将回答该问题。

    2、正常情况下不存在通信问题,所有功能正常,只有在 STB 重新启动时才会出现问题
    A.重启路由器是否可以解决此问题?
    -->此问题将通过重启路由器来解决。

    3. PFE eth0日志来自什么板?
    --->这是 DRX 侧的日志。

    答:这个系统运行的是 Linux 吗?
    -->是的。 我使用的是 Linux。

    b.您是否有权访问 PHY 寄存器?
    可以使用 PHYTOOL (如果已安装)读取 PHY 寄存器
    -->只能使用 ethtool 命令。
    目前无法直接检查或设置寄存器值。

    此致、
    Ishiwata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ishiwata:

    感谢您的确认! 客户是否尝试过使用不同的链接伙伴?  您是否可以尝试以下常见问题解答中讨论的 MII-tool 来访问器件寄存器?

    https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1164499/faq-how-to-read-and-write-ethernet-phy-registers-using-a-linux-terminal?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=how%2520to%2520read%2520registers%2520on%2520a%2520linux%2520terminal#

    此致、

    Alvaro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alvaro:

    感谢您的支持。


    客户更改了链路伙伴并已确认。

    1.如果我们将物联网设备连接到 PC 或任何其他以太网设备,并重新启动连接伙伴,我们是否会遇到同样的问题?
    -->如果您将物联网设备连接到 PC 或其他以太网设备并重新启动 STB、它将正常工作。
    PC <--> DP83867IS <--> STB 此配置正在正确通信。

    2.如果将 STB 连接到另一个链路伙伴并重启 STB、是否会出现同样的问题?
    -->无法进行通信。
    PC <--> DP83867IS <-->其他 STB 通信故障

    我还有一个问题。
    此外、我还有一个问题:使用1000Base 时、自动协商设置是否可能是原因?
    如果自协商设置不正确、是否可能两者都设置为主器件、或两者都设置为从器件等?


    此致、
    Ishiwata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Shuji、

    感谢您确认这些结果。 为了快速回答您的问题、自动协商不应导致此问题。  

    PC <--> DP83867IS <--> STB
    PC <--> DP83867IS <-->其他 STB 通信故障

    原谅我、但这里的方框图让我感到困惑、我认为 DP83867IS 是物联网板的一部分吗? 我们是否可以重新澄清客户的电路板? 客户正在设计哪个电路板、我们的 DP83867位于何处? 您能否提供客户系统的原理图和高级方框图?

    此致、

    Alvaro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alvaro:


    感谢您的回答。

    我知道自协商不是原因。

    您对配置了如指掌。 物联网路由器可能具有内置的 DP83867IS。

    我错了。

    我正在与客户核对正确的方框图、但我认为可能与此类似:

    此致、
    Ishiwata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Shuji、

    感谢您与客户核实、您提供的方框图正是我目前的理解。

    要再次确认到目前为止的所有内容:

    案例1:

    物联网<-以太网电缆-> STB

    重启 STB 后、通信无法恢复。

    案例2:

    物联网<-以太网电缆-> PC

    如果重新启动 PC、我们是否看到同样的问题?

    案例3:

    PC <-以太网电缆-> STB

    如果我们重新启动 STB 盒子、可以发现同样的问题吗?

    此致、

    Alvaro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alvaro:


    很抱歉这么晚才回复。
    我已与客户确认、并将告诉您详细信息。

    案例1
    无法进行通信。

    案例2.
    通信正确。

    案例3.
    无法进行通信。

    我还有一个问题。
    客户想知道如何检查 FLP。
    请告诉我如何检查 FLP。


    此致、
    Ishiwata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Shuji、

    感谢您确认详细信息、似乎问题只是在 STB 框重新启动时发生、DP83867似乎不是问题。 我建议您联系 STB 供应商以获取帮助。

    如果客户想要检查快速链路脉冲、可以使用差分探头、并 在 RJ-45连接器之前仔细探测四个差分对布线中的一个。 如果客户有一块可以扇出以太网信号的板、也可以使用这些板。 此类电路板的一个示例是 Tektronix 以太网合规性测试装置 。

    此致、

    Alvaro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alvaro:


    感谢您的答复。

    抱歉、案例3不正确。
    在第3种情况下、通信无法正常工作。


    此外、当通信成功且通信失败时、我会收到客户的 DP83867状态寄存器。
    我可以通过私人消息将其发送给您吗?


    此致、
    Ishiwata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Shuji、

    案例3在 PC 和 STB 盒之间是否正确? 如果此案例在 STB 盒重新启动后也无法正常工作、我会认为 STB 盒存在问题。

    请随时直接在论坛上分享 DP83867寄存器。

    此致、

    Alvaro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alvaro:


    很抱歉、我对案例3的回答是错误的。

    第3种情况正常工作。

    在私密消息中发送状态寄存器。


    此致、
    Ishiwata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Shuji、

    感谢您发送寄存器差异、为了清楚起见、您能为我提供以下格式的寄存器转储吗? 它将帮助我看到变化并提供更好的反馈。 寄存器0x0-0x1F 应该足够、但如果客户也希望包含寄存器0x2D、0x32、0x55、它将提供更多数据。  

    请注意、11月28日至12月4日、我将在感恩节离开办公室。 请预计响应会有延迟。

    非常重要 值(工作条件) 值(非工作条件)
    0x0
    0x1
      :
    0x1F
    0x2D
    0x32
    0x55

    此致、

    Alvaro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alvaro:


    我已在您的私人消息中向您发送了一个状态寄存器。
    如果您有任何注意事项、请告诉我。

    我期待收到您的回复。


    此致、
    Ishiwata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alvaro:


    我还有一个问题。

    我正在寻找诸如协议分析器之类的测量器件来检查 FLP 进行的自动协商通信的内容。

    是否存在这样的器件? 如果有的话、敬请告知。 (它是否有1000BASE-FULL 等)


    此致、
    Ishiwata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Shuji、

    感谢您发送我的寄存器、请在随附的 Excel 文件中找到我的反馈。

    这个变化是 Reg 0x17、这是我最好奇的那个变化。

    e2e.ti.com/.../DP83867IS-Causes-of-communication-errors.xlsx

    此致、

    Alvaro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alvaro:


    我非常感谢你的答复。

    我对您提供的信息有一些疑问、请查看 Excel。

    e2e.ti.com/.../DP83867IS-Causes-of-communication-errors_5F00_20241209.xlsx
    此致、
    Ishiwata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Shuji、

    感谢您浏览 Excel 表并添加您的问题。 您是正确的、寄存器0x17是只读的。 我将需要与设计团队讨论此问题、请允许我一直到本周结束、以便得到他们的回复。

    我想再次重复我们看到的问题、以便我可以与我的团队清楚地讨论该问题、如果任何细节缺失或不正确、请更正我。  

    • 在以下设置中、两个器件(IoT 和 STB)均已通电并正常通信。
    •  重启 STB 框后、通信无法恢复。
      • 重新启动对于 STB 器件究竟意味着什么? 重启是否意味着 STB 器件重启电源?
      • 当遇到通信问题时、如果拔下以太网电缆并重新插入、会出现什么情况?
    [报价 userid="526529" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1436879/dp83867is-causes-of-communication-errors/5526668 #5526668"]

    案例1:

    物联网<-以太网电缆-> STB

    重启 STB 后、通信无法恢复。

    案例2:

    物联网<-以太网电缆-> PC

    如果重新启动 PC、我们是否看到同样的问题?

    案例3:

    PC <-以太网电缆-> STB

    如果我们重新启动 STB 盒子、可以发现同样的问题吗?

    [报价]

    我还想对这些测试的结果进行三次确认。 情况2和情况3都可以、通信功能是否正常?  

    此致、

    Alvaro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alvaro:


    感谢您的答复。

    重新启动对于 STB 器件究竟意味着什么? 重启是否意味着 STB 器件重启电源?
    -->这意味着重启 STB。

    当遇到通信问题时、如果拔下以太网电缆并重新插入、会出现什么情况?
    -->如果您拔下以太网电缆并将其插回(1到3次)、它将正常通信。


    此致、
    Ishiwata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Shuji、

    感谢您的确认、我将在一周结束前再次回复。

    此致、

    Alvaro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alvaro:

    感谢您的支持。
    我期待着你的答复。

    此致、
    Ishiwata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Shuji、

    我们的设计团队已查看此问题、但尚未给我详细的回复。 我会继续努力以获得更多信息、对于延迟深表歉意。 客户端是否有任何新的更新?

    此致、

    Alvaro