工具与软件:
您好!
我的客户将按照以下格式使用 TLK2711-SP:

您能否就带和不带电平转换器的 FPGA 和 TLK2711-SP 之间的路径提供 PCB 设计指南?
例如、在没有电平转换器的情况下、将布线长度(从 FPGA 到 TLK2711-SP 的长度)设计为与忽略电平转换器主体宽度的总布线长度相同是否正确(从 FPGA 到电平转换器输入引脚的长度+从电平转换器输出引脚到 TLK2711-SP 的长度)?
谢谢你。
JH
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
您好!
我的客户将按照以下格式使用 TLK2711-SP:

您能否就带和不带电平转换器的 FPGA 和 TLK2711-SP 之间的路径提供 PCB 设计指南?
例如、在没有电平转换器的情况下、将布线长度(从 FPGA 到 TLK2711-SP 的长度)设计为与忽略电平转换器主体宽度的总布线长度相同是否正确(从 FPGA 到电平转换器输入引脚的长度+从电平转换器输出引脚到 TLK2711-SP 的长度)?
谢谢你。
JH
尊敬的 JH:
在我给大家推荐之前、我希望能够更好的理解客户的设计目标。
在有和没有电平转换器的情况下路由的数据信号是否需要同步? 这是双向应用吗、意味着 FPGA 将向每个 TLK 器件发送数据和从每个 TLK 器件接收数据?
我看到这些链路被标记为 LVDS。 请注意、TLK2711-SP 具有 VML 发送器和接收器。 本设计是否考虑过这一点以满足 VML 要求? 我假设 FPGA 已连接到 TLK 器件的高速侧、您能否确认这是正确的?
有关一般布局指南、请参阅 TLK2711EVM 电路板。 以下是可用于提取路由信息的光绘文件。
此致!
卢卡斯