This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83826E:IEC 61000-4-2 ESD 的 ESD 等级:±8kV

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83826E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1451439/dp83826e-esd-rating-for-iec-61000-4-2-esd-8-kv

器件型号:DP83826E

工具与软件:

团队成员、您好!

DP83826E 是否支持 IEC 61000-4-2 ESD:±8kV?

它在数据表的第1页上找到、但在 ESD 等级部分找不到。

此致、
Kei Kuwahara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kuwahara-San、

    您列出的 ESD 规范是一项系统级功能测试、依赖于包括 PHY 在内的许多其他因素。 PHY 数据表中的 ESD 部分适用于不同的 ESD 测试、该部分讨论了器件在发生损坏之前可以直接承受的容差。

    此致、

    Gerome.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gerome-San、

    感谢您的快速回复!

    在 DP83822数据表中、ESD 等级表中列出了 IEC 61000-4-2 ESD:±8kV。
    这意味着 DP83822支持 IEC 61000-4-2 ESD:器件级±8kV、而 DP83826不支持?

    此致、
    Kei Kuwahara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    从规格的角度来看、有什么要求? 一般来说、DP83822是 DP8382x 系列中最可靠的器件。

    此致、

    Gerome.