请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DP83826E 工具与软件:
团队成员、您好!
DP83826E 是否支持 IEC 61000-4-2 ESD:±8kV?
它在数据表的第1页上找到、但在 ESD 等级部分找不到。
此致、
Kei Kuwahara
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.