This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB940-Q1:如何配置为2个通道和低功耗模式?

Guru**** 2756835 points

Other Parts Discussed in Thread: ALP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1451442/ds90ub940-q1-how-to-configurate-to-2-lanes-and-low-power-mode

器件型号:DS90UB940-Q1
Thread 中讨论的其他器件:ALP

工具与软件:

你(们)好

客户:OEM:NISSAN Tier1:Marelli

系统:CID--981--940--SoC--SerDes --群集(需要将 CID 模式重复到群集)

客户已隔离链路:soc--serdes--cluster 正常、 但如果只有 940发送模式、则不正常;

问题1:如何将模式配置为2个通道、代码是否有用?

问题2:SoC 电源序列要求:940CSI 输出为低功耗、然后 SoC 进行了一些配置、然后启动940;您能否帮助检查940 是否 支持"sleep mode\lp mode"以及如何对其进行配置?

此致

紫色

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、紫色、  

    当您提到940发送模式时、您是否是指解串器正在进行模式生成? 您能否共享用于此操作的脚本? 这取决于显示时序。 请分享此脚本或 ALP 上的过程。

    他们是否在981串行器上测试了启用了图形生成的981-940- SoC?  

    如需使用 2个 MIPI 通道、请检查数据表的"器件功能模式"部分、并查看硬件捆绑是否符合所需要求。 您是否还可以检查在使用 DES 940 PatGen 时数据通道和时钟通道是否完全切换?

    此致、
    Ikram

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ikram

    我们已解决问题、因为客户 CSI-Voltage 与 SoC 不匹配。

    但一个简短的问题是,我们的设备是否支持"睡眠模式"?

    BR

    紫色