This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] P82B96:P82B96PWR

Guru**** 2937650 points

Other Parts Discussed in Thread: P82B96, TCA9617B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1450616/p82b96-p82b96pwr

部件号:P82B96
Thread 中讨论的其他器件: TCA9617B

工具与软件:

主器件将通过 I2C 缓冲器(P82B96PWR)与6个从器件通信、每个从器件与主器件的距离为100mm、最后一个从器件的距离为600mm。 主器件位于一个 PCBA 中、所有从器件通过板对板连接器互连。

1) 1)请建议哪种缓冲器配置更好?e2e.ti.com/.../i2C-Config_2D00_two-options_2D00_for-Ti-Application-Eng.pdf

2)需要 P82B96PWR I2C 缓冲器"pspice for TI"或 TINA 仿真模型来仿真电路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Kumarswamy、

    查看您随附的 PDF 文件、最坏情况下最长的迹线为700 mm = 70 cm。我通常估计~ 1pF/1 cm、得到的迹线大约为70 pF。  

    P82B96专为通过长电缆进行长距离通信而设计。 堆叠多个 P82B96可能会超出为您的系统设计的能力。 P82B96可以在传输侧缓冲高达4000 pF 的容性负载。  

    只是为了在 PDF 中澄清、您想在其中确定3种配置吗? 这包括缓冲器与2个并联组合的串联堆叠?  

    至于 P82B96的 PSPICE、我们没有这种类型的模型、只有 IBIS 模型。  

    此致、

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tyler:  

    感谢快速响应。 第一个构建块是应用场景、我们想使用一个配置中的任何一个。 您能告诉我们哪种配置最适合我们的应用吗? 或者建议使用主控驱动6个从控器件的新配置、每个从控器件的间距为100mm。

    此致

    Kumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下一个模拟 P82B96的选项是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Kumarswamy、

    在并行配置1中堆叠 P82B96似乎是针对分配的电容的过度设计。 如果每个从器件#段上有较长的米长电缆、则在并联配置中使用多个 P82B96会更有意义。  

    在配置2中、长电缆应位于 P82B96设备对之间。 P82B2的对之间是否有100毫米的距离? P82B96的 Sx/Sy 引脚上的每个从器件之间是否仍然有100mm 的间隔?  

    或许只需使用1个缓冲器器件就能够解决此问题。 请告诉我以下设计是否合理。  

    我假设 TCA9617B 主器件和 B 侧之间的距离为100mm、TCA9617B A 侧和从器件6之间的 A 侧最长残桩长度为600mm

    此致、

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Tyler、谢谢。

    配置1是否也适用于较短的长度? 这是实际应用。 所有从 PCB 都相同、我们通过连接器进行堆叠。

    主从器件和第一个从器件之间的距离为100mm、第二个从器件的距离为200mm、第三个从器件的距离为300mm、依此类推、请参阅上面的对齐。

    对于配置2:由于 PCB2到 PCB7是相同的、我们需要所有从器件 PCB 中都有 TCA9617B、因此最后主器件中有一个缓冲器(TCA9617B)、从器件中有一个缓冲器。 请参阅以下对齐。

    对于  P82B96也是相同的接口、请参阅下面的 SNAP

    希望我已经阐明了您的观点、期待您对 I2C 缓冲接口的确认。

    此致

    Kumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kumar:

    配置1是否也适用于较短的长度? 这是实际应用。 所有从 PCB 都相同、我们通过连接器进行堆叠。

    主从器件和第一个从器件之间的距离为100mm、第二个从器件的距离为200mm、第三个从器件的距离为300mm、依此类推、请参阅上面的对齐。

    [报价]

    这可以正常工作、但需要考虑引线电容器、输入电容器、数据速率和 pu 电阻器等因素。  

    最坏的情况是主机控制器通过每个串联连接器将 I2C 通信到链中的从器件#6、尤其是在有缓冲器件分隔每个 PCB 板的情况下。 每个缓冲器会增加传播延迟。 我发现、由于往返延迟、将多个缓冲器串联在一起的客户通常不得不降低其数据速率。  

    但我还注意到、在配置1中、主机控制器可以通过所示的外部总线布线进行通信、也可以通过连接器进行通信。 这是专门设计吗?  

    对于配置2:由于 PCB2到 PCB7是相同的、我们需要所有从器件 PCB 中都有 TCA9617B、因此最后主器件中有一个缓冲器(TCA9617B)、从器件中有一个缓冲器。 请参阅以下对齐。

    [报价]

    我最喜欢这种配置、因为我认为它将是更优的成本和更简单的设计。 我唯一的建议是主侧的 TCA9617B 将 A 侧和 B 侧翻转。 以这样的方式连接缓冲器、以便存在 A 到 A 的连接、而不是 A 到 B 的连接  

    原因是静态电压偏移不应面向较长的电感电缆侧。  

    此外、电缆侧的缓冲器到缓冲器之间需要有 PU 电阻。  

    另一个要注意的是、您在主侧使用240 Ω 的 PU 电阻。 主器件能否灌入~μ A 12 mA 电流? 否则、我会建议较弱的 PU 电阻器或许为2.7k、以减少灌电流。  

    PCB-#上的820 Ω 没有问题。  

    希望我已经阐明了您的观点、期待您对 I2C 缓冲接口的确认。

    [报价]

    P82B96并行堆叠似乎设计过度。 我认为我们可以传递此设计并选择 TCA9617B。 P82B96比 TCA9617B 更昂贵。

    请告诉我您的想法。  

    此致、

    Tyler  

    [/quote]
    [/quote][/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您、我们将继续进行配置2 (即主器件上的 TAC9617B 和另一个缓冲器 TAC9617B  从器件)、并且我们将确保 存在 A 到 A 的连接、而不是 A 到 B 的连接

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Kumarswamy、

    可以存在 B 到 A 连接、我建议不要让 B 侧面对任何长布线。  

    此致、

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢。