This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
您好!
我正在解决一个 无法 解决的问题:LVDS 桥接器不传输数据。
我可以在 DSI 侧看到 DSI 数据和 CLK、上电是在收到数据表后完成的、时钟在 LVDS 侧传输、但我看不到任何数据在 LVDS 侧传输。
我使用的是天马显示屏(TM070JVHG33)、可在62 - 78 MHz 之间工作。
用 I2C 设置的 SN65DSI83桥上的 testPattern 正常工作。 我们没有基准时钟、该桥接器可以与 DSI-Lane-CLK 一起工作。 时序参数以及时钟都是使用 TI 的"DSI 调谐器"工具进行设置的。
我的配置为:
```μ A
//计时-已使用 Display 参数进行检查
我已经测试了所有内容、以确保加电满足时序要求、 如下所示:
蓝色:DSI 通道、红色:使能引脚、黄色:时钟通道 FS = 1GHz。
蓝色:DSI 通道、红色:使能引脚、黄色:时钟通道 FS = 1GHz。 (蓝色为500mV/div、因此其最大值为1.3V)
在这张图片中、我们可以看到、时钟已发送并且设置正确:
有人可以就此问题提供任何建议吗? 我在做什么错?
感谢您的帮助!
Isaac
Isaac
您能否分享 天马显示规格和 DSI83寄存器转储?
我正在查看该波形、其中的蓝色是 DSI 数据通道。 这些脉冲的幅度是多少? 如果振幅约为1.2V、则脉冲为低功耗(LP)信号。 但我没有看到以一致的频率发送 LP 信号。 我还没有在脉冲之间看到任何高速(HS)数据。
请参阅此 E2E 常见问题解答链接、 https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/852871/faq-sn65dsi84-no-display-output-with-sn65dsi83-sn65dsi84-sn65dsi85
您可以检查并确保 DSI 输入端的线时间(从 HSYNC 到 HSYNC 的时间)与 LVDS 输出端的线时间相匹配吗?
谢谢
David
David、您好!
感谢您的帮助!
脉冲为1.3V。 另外、您共享的链接恰好是我们配置初始模式后的链接、 此处的链接与此处所述的模式匹配。 我不知道我是不是做错了什么...
以下是天马显示屏的链接:
为了我的理解,我配置了一切正确...
此外:我在 LVDS 侧没有看到任何信号。 因此我无法检查线时间。
此致、
Isaac
Isaac
您希望使用数据速率奈奎斯特频率的3倍带宽的示波器。 例如、 如果您以1Gbps 的速率运行 DSI、则奈奎斯特频率将是500MHz、然后示波器 BW 需要为1.5GHz。
还请在 LP 频率方面与 MIPI SoC 供应商合作、因为您的波形中没有看到一致的 LP 频率、这会导致视频闪烁的问题。
谢谢
David
大卫、你好、我做了一些其他的测量。 数据转换中似乎有 HS 状态。 仅在初始化阶段、我的应用程序的数据缓冲区没有任何数据。
此处是2个新测量值。 我无法有效地进行测量、因为我只有一个1GHz 的示波器。
Isaac
但您在初始化之后是否发送任何 HS 数据? 只要存在有效的 DSI 数据、DSI83就会继续发送 LVDS 数据。
谢谢
David
David、您好!
我可以通过降低 lcdif 频率来解决这个问题...
我现在的设置是:
lcdif 频率= 33MHz
然后计算出 mipiDsiDpiClk = 2 * 24 bpp * enlarngingFactor/ NumberLanes = 888 MHz //NumberLanes = 2、rainingFactor = 1125
这样我就得到了 444 MHz 通道上测量的 CLK
LVDS 频率现在为74Mhz、我要在电桥上使用6分频器。
我是否没有了解有关这方面的某些规范/定义? 因为我不太理解为什么它现在起作用。
如果你能给我一些见解就更好了!
谢谢!
Isaac
输入端的线时间(到下一个水平同步的水平同步)必须与 LVDS 接口上的线时间相匹配。
在 LVDS 输出中、线时间计算公式为
Htotal = 1350、LVDSCLK = 74MHz、线时间= 18.24
在 MIPI DSI 输入端、线时间计算公式为
DSI 数据通道= 2时、DSICLK = 444MHz。
谢谢
David
好的、谢谢、但 LCDIF 频率必须满足一些要求?
使用内核时的设置如下所示:
33MHz (LCDIFv2控制器)->(与444MHz 一起运行的 MIPI-DSI-INTERFACE)->SNBRIDGE->LVDS (74MHz)
Issac
我不知道这个问题的答案、因为我不熟悉 LCDIFv2控制器及其时钟要求。 但重要的是要确保 DSI83 DSI 输入和 LVDS 输出之间的线时间匹配。 下面是示波器线时间测量示例。
谢谢
David