请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DS90UB935-Q1 主题中讨论的其他器件:DS90UB914A-Q1、DS90UB934-Q1 、DS90UB953-Q1
工具与软件:
你(们)好
我的一位客户使用935+954、并希望将模式配置为 DVP 模式(RAW 10)。
但我在中查阅它 它显示在28位 DVP 模式配置中、DS90UB953-Q1器件将与 DS90UB934-Q1或 DS90UB914A-Q1等 DVP 并行输出类型解串器一起运行。
所以、我希望确认、在 DVP 模式下、935能够与934和914兼容。 954与933和913兼容?
很抱歉请求帮助、您能确认吗?
非常感谢!