This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB935-Q1:请帮助确认:935无法与954配对、无法使用 DVP 模式

Guru**** 2478765 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90UB934-Q1, DS90UB953-Q1, DS90UB914A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1453296/ds90ub935-q1-please-kindly-help-confirm-935-cannot-pair-with-954-using-dvp-mode

器件型号:DS90UB935-Q1
主题中讨论的其他器件:DS90UB914A-Q1、DS90UB934-Q1 、DS90UB953-Q1

工具与软件:

你(们)好

我的一位客户使用935+954、并希望将模式配置为 DVP 模式(RAW 10)。

但我在中查阅它 它显示在28位 DVP 模式配置中、DS90UB953-Q1器件将与 DS90UB934-Q1或 DS90UB914A-Q1等 DVP 并行输出类型解串器一起运行。

所以、我希望确认、在 DVP 模式下、935能够与934和914兼容。 954与933和913兼容?

很抱歉请求帮助、您能确认吗?

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jerry、您好!  

    是的、这是正确的。  

    UB953与 UB954配对时、将进入同步或非同步的 CSI-2模式。 RAW10数据可在此处传输、但输入将遵循 CSI-2标准、并以更高的正向通道速率传输。  

    当 UB953与 DVP 解串器934和914配合使用时、该器件将处于 DVP 模式。  

    与933/913串行器配合运行时、会使用954 DVP 模式。  

    此致!

    佐伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你 Zoe! 我想935和953都是一样的、对吗? 所面临的挑战。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jerry、您好!

    是的、这是正确的。 UB935将会以相同的方式运行。

    此致!

    佐伊