This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB947-Q1EVM:具有12.3&quot 的 DS90UB947/948 SERDES;8位 LVDS 奇数和2个时钟(芯片可用性?)

Guru**** 2586665 points
Other Parts Discussed in Thread: USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1452094/ds90ub947-q1evm-ds90ub947-948-serdes-with-12-3-8-bit-lvds-odd-even-and-2-clocks-chip-availability

器件型号:DS90UB947-Q1EVM
主题中讨论的其他器件:USB2ANY

工具与软件:

你好、Nikolas。

我们现在可以推进这一项目。

但我确实注意到947和948似乎很难从大多数供应商和您的网站获得目前的芯片形式

您是否为双通道 OLDI 至 FPD Link IV 以及 TI 的 EVM 套件可支持的新汽车设计推荐更广泛可用的串行器/解串器对?

非常感谢
丰富

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rich:

    TI.com 上提供了 UB947和 UB948这两款器件。 此外、您还可以从屏幕截图中看到 EVM。 您可以直接购买。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hamzeh。

    感谢确认、我查看的是 UH 器件型号而不是 UB、您能告知差异吗?

    此外、当我们继续围绕947和948进行设计时、 您能否建议是否可以自行下载并刷新支持处理器的固件? 正如已建议的那样、每次通电时、支持处理器都需要通过 I2C 初始化947和948。 如果是这样。

    如果我们基于 EVM 参考设计进行设计、我们是否可以省略板载 USB2GO、使用 TI 销售的非板载独立 USB2GO 器件?

    谢谢
    丰富

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rich:

    我已根据您在原始问题中使用的器件型号检查了 UB 器件。

    UH 器件具有 HDCP 加密功能、其中 UB 器件不支持该功能。 如果您正在寻找 UH 器件、除非您购买许可证、否则将无法获得这些器件。 您 需要从 DCP 组织获得采用者或经销商许可证: https://www.digital-cp.com/licensing

    此外、随着我们继续围绕947和948进行设计、 您能否建议是否可以自行下载并刷新支持处理器的固件? 正如已建议的那样、每次通电时、支持处理器都需要通过 I2C 初始化947和948。 如果是这种情况。

    基本上、如果您通过硬件引脚(例如 IDX、PDB、MODE_SEL 等)正确配置这些器件、则不需要任何固件。 根据您的用例、可能会需要一些配置、例如单通道速度与双通道速度、反向通道速度或 GPIO 功能。 然而,这些是简单的设置,这在数据表中说明,并且大多数情况下需要一个寄存器的权利每个.

    Unknown 说:
    如果我们要基于 EVM 参考设计构建设计、我们是否可以省略板载 USB2GO 并使用 TI 销售的非板载独立 USB2GO 器件?

    是的、这是一个有效的用例。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    早上好、Hamzeh、  

    这几乎回答了我的所有问题。

    我们将使用 UB 部件、因此无需许可证。

    最后一个问题、您是否可以提供帮助?

     如果我们请使用非板载 USB2ANY、您能否建议可以从设计中移除947和948 EVM 参考设计中的哪些组件?

    如果可能、您能否以 PDF 格式发送 EVM 的原理图和设计文件? 因为用户手册的方向使它们很难以大格式打印。

    您是否可以向我们提供光绘文件?

    非常感谢
    丰富

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rich:

    告诉你你需要什么,你不需要什么,这并不是那么容易。 有许多元件与 USB2ANY 无关、但可以去掉、因为该 EVM 旨在能够测试每种功能和模式。

    我认为按照数据表上的典型应用图会是一个很好的开始。

    很遗憾、除了 EVM 用户指南上的 PDF 之外、我没有其他 PDF 副本。 但是、您可以旋转页面或打印您看到的内容、而不是整个页面。