This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG3622:通常开启、通常关闭

Guru**** 2771175 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1454219/lmg3622-normally-on-normally-off

器件型号:LMG3622

工具与软件:

我有一个有关 TI GaN FET 的问题。

(+) LMG3622:GaN 正常关闭-接口论坛-接口- TI E2E 支持论坛

(+)通常在 powerFET 上-电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛


通过上面的两个线程、我的理解如下。

请更正任何误解。

1) 1) TI 具有 E 模式和 D 模式 GaN FET。

2) 2) TI 的 D 模式 GaN FET 需要外部电感器

3) 3) TI 的 E 模式 GaN FET 不需要外部电感器

4)当 TI 的 GaN FET 在正常关闭状态下使用时、D 模式 GaN FET 使用直接驱动技术、因此无需共源共栅 Si FET。

此致!

Ryusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ryusuke、

    您的陈述是正确的、但我想为您补充更多信息、以帮助您理解。

    传统的 D 模式 GaN FET 是通常导通的器件、不适合开关模式电源应用。 开关器件通常需要阻断电压、以防止击穿现象。 此外、D 模式 GaN FET 需要高负电压(-14V)才能关断。 将 D 模式 GaN FET 变为常关器件的最简单方法是在共源共栅配置中添加带有 GaN FET 的硅 FET。 这种方法有缺点:硅 FET 会在每个周期内进行开关、并且会增加系统中的开关损耗。

    TI 对 D 模式有一种不同的方法:我们不使用共源共栅配置、而是使用直接驱动。 我们的 GaN FET 由栅极驱动器直接驱动、该栅极驱动器产生-14V 电压以关断 FET、因此 TI GaN D 模式需要外部小型电感器和电容器。 此 L 和 C 用于降压/升压电路、此电路生成-14V 电源轨以用于栅极驱动。 硅 FET 也用于直接驱动 GaN FET、但功能不同。 此硅 FET 与 GaN FET 串联放置、不进行开关、仅用于安全目的。 如果 GaN FET 因某种原因损坏或没有收到足够的功率、硅安全 FET 将关闭以防止击穿。

    谢谢!
    Zach S