This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TC814S-Q1:EMI 问题

Guru**** 2478325 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1451837/dp83tc814s-q1-emi-issue

器件型号:DP83TC814S-Q1

工具与软件:

您好、TI 团队:

现在我们有 GPS 频带的 EMI 问题。

我们可以知道 RGMII TX_CLK 和 RX_CLK (25MHz)引起的问题。

您是否对通过软件配置或硬件进行改进有任何建议?

此致!

王京坤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jingkun:

    对于 SW、请遵循本应用手册第3节中提到的配置: https://www.ti.com/lit/an/snla389b/snla389b.pdf?ts = 1734372676088 、程序寄存器= 0x000F 和寄存器= 0x0003、以禁用25MHz clkout 引脚上的开关。

    您如何找到问题的根源是  RGMII TX_CLK 和 RX_CLK (25MHz)?

    此致、

    Melissa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Melissa:

    在 SNLA389B 第3节中、软件配置旨在缩短链路时间。

    我们已禁用25MHz clkout 引脚:   

    REG<0x045F>= 0x000F

    REG<0x0453>= 0x0003

    您如何发现问题的根源是  RGMII TX_CLK 和 RX_CLK (25MHz)?

    我们在 TX_CLK 和 RX_CLK 线路上采取了一些对策、测试结果可以通过。 但在实施对策后、它存在丢失封包问题。

    在 SNLA389B 的第8节中、  我找不到文档中突出显示的内容。  

    您能告诉我哪些配置适用于 EMI 吗?

    此致!

    王京坤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jingkun:

    禁用 CLKOUT 引脚是否有帮助?

    [报价 userid="493884" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1451837/dp83tc814s-q1-emi-issue/5570514 #5570514"]
    您如何找到问题的根源是  RGMII TX_CLK 和 RX_CLK (25MHz)?

    我们在 TX_CLK 和 RX_CLK 线路上采取了一些对策、测试结果可以通过。 但在实施对策后、它存在丢失封包问题。

    [报价]

    您正在进行的 EMI 测试的测试设置图和图片是什么? 您是否有测试名称或标准?

    [报价 userid="493884" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1451837/dp83tc814s-q1-emi-issue/5570514 #5570514"]

    在 SNLA389B 的第8节中、  我找不到文档中突出显示的内容。  

    您能告诉我哪些配置适用于 EMI 吗?

    [报价]

    请使用应用手册第3节中提到的所有寄存器配置。 这些配置也是我们用于验证 DP83TC813是否符合 EMC 标准的配置。

    此致、

    Melikssa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Melissa、

    您如何找到问题的根源是  RGMII TX_CLK 和 RX_CLK (25MHz)?

    -->以上测试结果 已禁用 CLKOUT。

    [报价 userid="452707" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1451837/dp83tc814s-q1-emi-issue/5572941 #5572941"]请使用应用手册第3节中提到的所有寄存器配置。 这些配置也是我们用于验证 DP83TC813是否符合 EMC 标准的配置。[/QUOT]

    我们已经使用了最新的驱动程序。

    e2e.ti.com/.../2746.dp83tc812.c

    [报价 userid="452707" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1451837/dp83tc814s-q1-emi-issue/5572941 #5572941"]您正在进行的 EMI 测试的测试设置图和图片是什么? 您是否有测试名称或标准?

    标准:  FMC1278  RE310

    此致!

    王京坤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jingkun:

    您是否有德州仪器(TI)的现场应用工程师? 您能提供名称吗? 我想看看我们是否能够将该主题移到电子邮件中。  

    此致、

    Melissa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Melissa

    支持我们公司的 TI FAE。

    此致!

    王京坤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jingkun:

    谢谢、我录制了电子邮件、并从您的邮件中删除了它。  您是否也能提供您的电子邮件?

    此致、

    Melissa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Melissa:

    我的电子邮件是  

    jingkun.wang@forvia.com

    此致!

    王京坤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jingkun:

    我 将通过电子邮件与您联系、暂时关闭该主题。

    此致、

    Melissa