工具与软件:
您好、TI 团队:
现在我们有 GPS 频带的 EMI 问题。
我们可以知道 RGMII TX_CLK 和 RX_CLK (25MHz)引起的问题。
您是否对通过软件配置或硬件进行改进有任何建议?

此致!
王京坤
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
您好、TI 团队:
现在我们有 GPS 频带的 EMI 问题。
我们可以知道 RGMII TX_CLK 和 RX_CLK (25MHz)引起的问题。
您是否对通过软件配置或硬件进行改进有任何建议?

此致!
王京坤
尊敬的 Jingkun:
对于 SW、请遵循本应用手册第3节中提到的配置: https://www.ti.com/lit/an/snla389b/snla389b.pdf?ts = 1734372676088 、程序寄存器= 0x000F 和寄存器= 0x0003、以禁用25MHz clkout 引脚上的开关。
您如何找到问题的根源是 RGMII TX_CLK 和 RX_CLK (25MHz)?
此致、
Melissa
尊敬的 Melissa:
在 SNLA389B 第3节中、软件配置旨在缩短链路时间。
我们已禁用25MHz clkout 引脚:
REG<0x045F>= 0x000F
REG<0x0453>= 0x0003
您如何发现问题的根源是 RGMII TX_CLK 和 RX_CLK (25MHz)?
我们在 TX_CLK 和 RX_CLK 线路上采取了一些对策、测试结果可以通过。 但在实施对策后、它存在丢失封包问题。
在 SNLA389B 的第8节中、 我找不到文档中突出显示的内容。
您能告诉我哪些配置适用于 EMI 吗?

此致!
王京坤
尊敬的 Jingkun:
禁用 CLKOUT 引脚是否有帮助?
[报价 userid="493884" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1451837/dp83tc814s-q1-emi-issue/5570514 #5570514"]您如何找到问题的根源是 RGMII TX_CLK 和 RX_CLK (25MHz)?
我们在 TX_CLK 和 RX_CLK 线路上采取了一些对策、测试结果可以通过。 但在实施对策后、它存在丢失封包问题。
[报价]您正在进行的 EMI 测试的测试设置图和图片是什么? 您是否有测试名称或标准?
[报价 userid="493884" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1451837/dp83tc814s-q1-emi-issue/5570514 #5570514"]在 SNLA389B 的第8节中、 我找不到文档中突出显示的内容。
您能告诉我哪些配置适用于 EMI 吗?

请使用应用手册第3节中提到的所有寄存器配置。 这些配置也是我们用于验证 DP83TC813是否符合 EMC 标准的配置。
此致、
Melikssa.
您好、Melissa、
您如何找到问题的根源是 RGMII TX_CLK 和 RX_CLK (25MHz)?
-->以上测试结果 已禁用 CLKOUT。
[报价 userid="452707" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1451837/dp83tc814s-q1-emi-issue/5572941 #5572941"]请使用应用手册第3节中提到的所有寄存器配置。 这些配置也是我们用于验证 DP83TC813是否符合 EMC 标准的配置。[/QUOT]我们已经使用了最新的驱动程序。
e2e.ti.com/.../2746.dp83tc812.c
[报价 userid="452707" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1451837/dp83tc814s-q1-emi-issue/5572941 #5572941"]您正在进行的 EMI 测试的测试设置图和图片是什么? 您是否有测试名称或标准?标准: FMC1278 RE310

此致!
王京坤
尊敬的 Melissa:
我的电子邮件是
此致!
王京坤