This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
我收到另一个 EVM (SNLU289)板。 在将其与 SPE 连接时、如何对其进行测试和配置以允许笔记本电脑连接到互联网?
目前、我将 RJ45的一侧连接到公司网络(DHCP)、然后 SPE 连接到 SPE。 RJ45的另一端连接到笔记本电脑、如下图所示。
一个组是主设备、另一个组是从设备(交换测试)、但无法检测到 IP。 还有什么需要我注意的地方吗?
SPE 信号是否正确连接? P N 是否具有方向性?
更新了图
D10不点亮的原因是什么?
Jim、您好!
请告诉我您的意思是"无法检测到 IP"。 请分享您的所有屏幕截图。 您可以执行 ping 命令吗?
谢谢!
David
我设置了静态 IP、但仍然无法 ping 通另一台计算机。 防火墙已关闭。
与信号质量指标相关的位置 LED D10不亮、我不确定原因。
具体情况如下
Jim、您好!
作为完整性检查、您能否从路径中移除两个介质转换器、并确认在计算机直接连接时 ping 是否正常工作?
当 DIP 开关位置全部为高电平时、D10不会亮起。 您可以读取 DP83TG720的寄存器0x871以确定信号质量。
您能否确认两个 DP83867上的链路都接通了吗? 请从两个 EVM 上的 PHY_ID = 0读取寄存器0x1位[2]、以确认该值为1。
另外、在连接电缆后、请在两个 EVM 上拔下并重新插上 USB 电缆。 板载 MSP430将加载需要的初始化脚本。
谢谢!
David
您好、David
1.这两台计算机可以直接连接到网络并成功地相互 ping 通。
2.0X871?? 或0X87? -->(0000)
在两个 EVM 上重新插入 USB 电缆。 PHY_ID = 0、读取寄存器0x1、位[2] 值为1 ->(796d 是正确的吗?)
还需要配置什么?
EVM 连接图如下所示:
Jim、您好!
此 EVM 上的 DP83TG720的 PHY_ID = 08。 要读取寄存器0x871、请在 Register Address 字段中键入"0871"。
要读取 DP83867上的寄存器0x1、请选择 PHY_ID = 00、并在 Register Address 字段中键入"0001"。
谢谢!
David
您好、David
仍然无法相互引脚。
是否还有其他方法可以验证这两个 EVM 是否正常运行?
我的项目基于适用于 SPE 的(SNLU289) EVM 而设计。 一个项目涉及将 LAN 设计为 SPE、另一个项目则侧重于 SPE 到 LAN。
如果这两个 EVM 无法相互通信、那么我的两个项目都将失败。
这两个 EVM 无法通信的问题必须尽快解决、因为我的项目已经延迟了三周。 我真诚地请求你的协助。
当前使用的固件版本:"msp430-usb-to-mdio-universal-v3.04.txt"
Jim、您好!
两个 EVM 上的 DP83TG720和 DP83867上的链路应接通。 只有在所有 PHY 上确保了这一点、才能进行通信。 我们可以通过读取每个器件上的寄存器0x1位[2]来检查此情况。 寄存器0x1的预期值如下所示。 您能否执行以下寄存器读取。
COM5、PHY_ID = 00、寄存器地址= 0001。 预期值= 796D.
COM5、PHY_ID = 08、寄存器地址= 0001。 预期值= 0145.
COM5、PHY_ID = 08、寄存器地址= 0871。 预期值= 00EE
COM8、PHY_ID = 00、寄存器地址= 0001。 预期值= 796D.
COM8、PHY_ID = 08、寄存器地址= 0001。 预期值= 0145.
COM8、PHY_ID = 08、寄存器地址= 0871。 预期值= 00EE
谢谢!
David
您好、David
COM5、 COM8 PHY_ID = 08、寄存器地址= 0001。 预期值= 0145> 是否存在错误? 哪些地方的设置可能不正确?
Jim、您好!
我的道歉。 0145是 DP83TG720的寄存器0001的预期值。 感谢您共享这些寄存器值。
谢谢!
David
您好、David
我目前一直在谈论这个问题">"。<"
Jim、您好!
我担心 DP83867可能以100Mbps 而不是1000Mbps 进行链接、这是使用 DP83TG720EVM 进行媒体转换的要求。
您能否 在两个 EVM 上读取 PHY_ID = 00、寄存器地址= 0011、并确保知道 BITS[15:14]的值。 所需的值为二进制"10"。
谢谢!
David