This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
我收到另一个 EVM (SNLU289)板。 在将其与 SPE 连接时、如何对其进行测试和配置以允许笔记本电脑连接到互联网?
目前、我将 RJ45的一侧连接到公司网络(DHCP)、然后 SPE 连接到 SPE。 RJ45的另一端连接到笔记本电脑、如下图所示。
Jim、您好!
这是正确的设置。 但是、必须确保在 SPE 板上建立链路。 我看到链路 LED 当前未亮起。 这是由于以下原因造成的。 必须将一个 EVM 设置为主器件、将另一个设置为从器件。 这可以通过为其中一个板移动 J2上的跳线来完成。 然后、您将看到 LED 亮起、表示链路和数据吞吐量是可能的。
谢谢!
David
一个组是主设备、另一个组是从设备(交换测试)、但无法检测到 IP。 还有什么需要我注意的地方吗?
SPE 信号是否正确连接? P N 是否具有方向性?
更新了图
D10不点亮的原因是什么?
Jim、您好!
请告诉我您的意思是"无法检测到 IP"。 请分享您的所有屏幕截图。 您可以执行 ping 命令吗?
谢谢!
David
我设置了静态 IP、但仍然无法 ping 通另一台计算机。 防火墙已关闭。
与信号质量指标相关的位置 LED D10不亮、我不确定原因。
具体情况如下
Jim、您好!
作为完整性检查、您能否从路径中移除两个介质转换器、并确认在计算机直接连接时 ping 是否正常工作?
当 DIP 开关位置全部为高电平时、D10不会亮起。 您可以读取 DP83TG720的寄存器0x871以确定信号质量。
您能否确认两个 DP83867上的链路都接通了吗? 请从两个 EVM 上的 PHY_ID = 0读取寄存器0x1位[2]、以确认该值为1。
另外、在连接电缆后、请在两个 EVM 上拔下并重新插上 USB 电缆。 板载 MSP430将加载需要的初始化脚本。
谢谢!
David
Jim、您好!
此 EVM 上的 DP83TG720的 PHY_ID = 08。 要读取寄存器0x871、请在 Register Address 字段中键入"0871"。
要读取 DP83867上的寄存器0x1、请选择 PHY_ID = 00、并在 Register Address 字段中键入"0001"。
谢谢!
David
您好、David
仍然无法相互引脚。
是否还有其他方法可以验证这两个 EVM 是否正常运行?
我的项目基于适用于 SPE 的(SNLU289) EVM 而设计。 一个项目涉及将 LAN 设计为 SPE、另一个项目则侧重于 SPE 到 LAN。
如果这两个 EVM 无法相互通信、那么我的两个项目都将失败。
这两个 EVM 无法通信的问题必须尽快解决、因为我的项目已经延迟了三周。 我真诚地请求你的协助。
当前使用的固件版本:"msp430-usb-to-mdio-universal-v3.04.txt"
Jim、您好!
两个 EVM 上的 DP83TG720和 DP83867上的链路应接通。 只有在所有 PHY 上确保了这一点、才能进行通信。 我们可以通过读取每个器件上的寄存器0x1位[2]来检查此情况。 寄存器0x1的预期值如下所示。 您能否执行以下寄存器读取。
COM5、PHY_ID = 00、寄存器地址= 0001。 预期值= 796D.
COM5、PHY_ID = 08、寄存器地址= 0001。 预期值= 0145.
COM5、PHY_ID = 08、寄存器地址= 0871。 预期值= 00EE
COM8、PHY_ID = 00、寄存器地址= 0001。 预期值= 796D.
COM8、PHY_ID = 08、寄存器地址= 0001。 预期值= 0145.
COM8、PHY_ID = 08、寄存器地址= 0871。 预期值= 00EE
谢谢!
David
Jim、您好!
我担心 DP83867可能以100Mbps 而不是1000Mbps 进行链接、这是使用 DP83TG720EVM 进行媒体转换的要求。
您能否 在两个 EVM 上读取 PHY_ID = 00、寄存器地址= 0011、并确保知道 BITS[15:14]的值。 所需的值为二进制"10"。
谢谢!
David