This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB954-Q1:通道交换

Guru**** 2481465 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1455060/ds90ub954-q1-lane-swapping

器件型号:DS90UB954-Q1

工具与软件:

您好、TI 团队:

我们是否可以为 DS90UB958  解串器执行如下所示的通道交换。

旧网络名称 新网络名称
MIPI_CLK_N MIPI_D3_N
MIPI_CLK_P MIPI_D3_P
MIPI_D0_N MIPI_D2_N
MIPI_D0_P MIPI_D2_P
MIPI_D1_N MIPI_D1_P
MIPI_D1_P MIPI_D1_N
MIPI_D2_N MIPI_CLK_P
MIPI_D2_P MIPI_CLK_N
MIPI_D3_N MIPI_D0_P
MIPI_D3_P MIPI_D0_N
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arumugam:

    UB954/UB958没有通道交换或极性交换功能。  

    此致!

    佐伊