请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DS90UB954-Q1 工具与软件:
您好、TI 团队:
我们是否可以为 DS90UB958 解串器执行如下所示的通道交换。
| 旧网络名称 | 新网络名称 |
| MIPI_CLK_N | MIPI_D3_N |
| MIPI_CLK_P | MIPI_D3_P |
| MIPI_D0_N | MIPI_D2_N |
| MIPI_D0_P | MIPI_D2_P |
| MIPI_D1_N | MIPI_D1_P |
| MIPI_D1_P | MIPI_D1_N |
| MIPI_D2_N | MIPI_CLK_P |
| MIPI_D2_P | MIPI_CLK_N |
| MIPI_D3_N | MIPI_D0_P |
| MIPI_D3_P | MIPI_D0_N |