This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH0303:断电情况下的 LMH0303故障引脚电压

Guru**** 2826195 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH0303

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1453292/lmh0303-lmh0303-fault-pin-voltage-in-power-off-condition

器件型号:LMH0303

工具与软件:

您好!

在我使用 LMH0303的设计中、故障引脚使用1kΩ 电阻上拉至1.5V、即使器件断电也是如此。

您能否确认此设置是否安全、没有引起任何问题?

感谢您的支持。

此致、

Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diego:

    为什么 FAULT 引脚被上拉至1.5V? LMH0303的电源电压为3.3V。

    此致!

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。

    感谢您的答复。

    由于 FAULT 引脚直接连接到带1.5V 接口的 FPGA、因此将其上拉至1.5V。

    为避免使用额外的缓冲器、我们选择将 Fault 引脚上拉至 FPGA 的接口电压。

    此致、

    Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diego:

    感谢您提供更多信息。 如果 将 FAULT 引脚拉至1.5V、即使器件已断电、该器件也不会出现问题、因为晶体管栅极会阻止任何电流流向接地端。

    此致!

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。

    感谢您的澄清。

    我有一个跟进问题。

    当 LMH0303断电(VCC = 0V)且 FAULT 引脚被上拉至1.5V 时、是否有电流从 FAULT 引脚流向 VCC?

    例如、我担心引脚和 VCC 之间存在一个 ESD 保护二极管、该二极管可能会变为正向偏置并为系统的电源轨供电。

    感谢您对此事的深入了解。

    此致、

    Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diego:

    我现在理解您的担忧。 由于 LMH0303的内部保护、我怀疑这会带来问题。 我可以在实验中进行检查、以确保没有。

    此致!

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。

    感谢您的解释和提供给我们在实验中进行检查。

    感谢您的支持、并期待听到您的调查结果。

    此致、

    Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diego:

    没问题。 感谢您提出本例。

    我在实验室中使用我们的一个 EVM 对其进行了测试。 当器件断电(0V VCC)时、我向 FAULT 引脚施加了1.5V 电压、并看到它汲取了电流的0mA。 我在电阻器之前再次进行测试、并注意到0.01A 的电流消耗、上拉电阻器上大约15mV 的压降、此外、板载 LED 非常轻微地亮起。  

    由于 FAULT 引脚本身不会消耗任何电流、并且器件在持续承受1.5V 电压后工作良好、因此我认为从 FAULT 引脚汲取的低电流不会对器件造成损坏。 然而、我认为执行此操作可能会增加功率成本、并且该器件尚未在该操作中得到验证、因此长时间暴露可能会导致器件出现问题。

    此外、FAULT 引脚上拉和 VCC 之间的1.5V 至3.3V 差值会产生1.8V 的电压差、可能会导致器件运行中出现意外行为。 当 FAULT 引脚为 L 并且 VCC 和外部电源之间存在连接时、由于电压差、将产生电流。 您是否验证了 FAULT 引脚为 L 时的场景?

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。

    非常感谢您在实验中测试此功能并提供详细反馈。

    感谢您努力调查此案。

    解决您的问题:

    1. Fault 引脚的1.5V 电源按照设计会首先上电;然而、3.3V VCC 也会在5ms 内上电、因此我认为这样可以避免任何长期问题。
    2. 是的、我们已经验证了故障引脚被拉低的场景。 我们使用了1kΩ 上拉电阻器、并确认 L 电平输入正常工作、没有任何问题。

    再次感谢您的全面分析和支持。

    如果我们还需要考虑其他注意事项、请告知我。

    此致、
    Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Diego

    由于美国 圣诞节和新年假期、您的问题将延迟回复。 对于等待和可能造成的任何不便、我们深表歉意。

    谢谢!

    David