This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB924-Q1:使用928 IBIS 模型

Guru**** 2477015 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1453986/ds90ub924-q1-using-928-ibis-model

器件型号:DS90UB924-Q1
主题中讨论的其他器件:DS90UB928Q

工具与软件:

团队成员、您好!

客户 使用 UB928 IBIS 文件进行 UB924设计。 它在 IBIS 模型中只有一个驱动强度(400mV 摆幅)、与 UB924数据表(400mV 摆幅和600mV 摆幅)不同。 您能帮助检查一下吗? 谢谢你。

此外、现在是否有适用于924的专用 IBIS 文件?

此致、

Daniel Wang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    正如 Hamzeh 在其他 E2E 中提到的、 924仍然没有可用的 IBIS 模型、因为 IC 与928非常相似。

    与928类似、根据寄存器0x4B[1:0]、LVDS 输出有类似的400mV 或600mV 选项。

    目前可用于代替924的928的 IBIS 文件具有设计中所示的400mV 选项、如果需要600mV 选项、电流指导是使用模型外部的额外元件来模拟600mV 输出。

    我希望这一点得到澄清!

    此致!

    Miguel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     你(们)好

    我是 来自电子工程 团队的高清庆、 向 Daniel 提出了申请。

    我们需要适用于 DS90UB928Q 的 IBIS 模型、其差分输出电压(VOD (p-p))为600mV。

     如您所说、我们已经具有设置为400mV 的模型。  您能否向我们提供有关如何 使用额外的 外部 元件来模拟600mV 输出的更多详细信息?

    非常感谢。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Qingqing:

    在此示例中、我必须提供校正、外部元件只能用于从输出驱动器降低电压、但在这种情况下、必须更改 IBIS 模型才能实现600mV 输出设置。

    为了使新模型能够反映该电压输出、我们需要完全请求新的 IBIS 模型、这可能需要一些时间。

    感谢您的请求、

    Miguel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Miguel:

    感谢您的解释。  

    您最好申请新的 IBIS。 我们正在等待您更新信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    该团队因假期而外出。 回复将从12月24日推迟到1月2日。

    感谢您的耐心