This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
您好!
我将 dp83TG720以太网 PHY 配置为自主模式后、主设备和 RGMII 通过硬件引脚中的 strap 配置对齐、我们是否需要使用 MAC 的 MDIO 通过固件配置任何寄存器进行初始化、或者我们可以直接开始通过该寄存器发送和接收数据。 的自主模式配置与 RGMII 中的自动协商相同。
我们将 dp83TG720以太网 phy 保持自主模式后、它将自行处理所有主从寄存器特定配置或我们是否需要配置。
我需要寄存器信息来禁用和启用启动链接。
我有评估套件、它与 TI 加载的配置脚本一起运行吗?我能否删除该脚本并将评估套件置于自主模式?
以供参考。
谢谢!
Puneeth
尊敬的 Puneeth:
配置在 SNLA371中给出。 需要使用此脚本来确保最稳健的链路质量并通过合规性测试。 但是、基本链路和数据传输可以在没有脚本的情况下进行。 自主模式不会自动配置此脚本。
谢谢!
David
尊敬的 David:
感谢您的回答。
我会在这里补充一些问题、您能为我解答吗?
尊敬的 Puneeth:
谢谢!
David
尊敬的 David:
感谢您的答复。 我的大多数顾虑都是从您的回答中得到解决的。 如果还有其他问题、我会告诉您。
谢谢!
Puneeth L D.