This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TG720R-Q1:DP83TG720R-Q1

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: USB-2-MDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1449298/dp83tg720r-q1-dp83tg720r-q1

器件型号:DP83TG720R-Q1
主题中讨论的其他器件:USB-2-MDIO

工具与软件:

您好!

我将 dp83TG720以太网 PHY 配置为自主模式后、主设备和 RGMII 通过硬件引脚中的 strap 配置对齐、我们是否需要使用 MAC 的 MDIO 通过固件配置任何寄存器进行初始化、或者我们可以直接开始通过该寄存器发送和接收数据。 的自主模式配置与 RGMII 中的自动协商相同。  

我们将  dp83TG720以太网 phy 保持自主模式后、它将自行处理所有主从寄存器特定配置或我们是否需要配置。

我需要寄存器信息来禁用和启用启动链接。

我有评估套件、它与 TI 加载的配置脚本一起运行吗?我能否删除该脚本并将评估套件置于自主模式?

以供参考。  

谢谢!

Puneeth   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Puneeth:

    配置在 SNLA371中给出。   需要使用此脚本来确保最稳健的链路质量并通过合规性测试。 但是、基本链路和数据传输可以在没有脚本的情况下进行。 自主模式不会自动配置此脚本。

    谢谢!

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:  

    感谢您的回答。  
    我会在这里补充一些问题、您能为我解答吗?

    1. 当我们     通过 strap 配置将 DP83TG720R 以太网 PHY 配置为自主模式时 , 我们是否可以 执行  寄存器写入操作来更新任何配置 ?   例如、我们是否可以禁用  启动 链接 ( 不 将 硬件 strap 配置 置于 管理模式)或  根据 需要写入配置  (写入 权限寄存器) ?
     
    1. 当我们连接两个 DP83TG720R 以太网 PHY 时、 为什么  一个必须  为主    器件、另一个必须是从器件 ?  如果我们 将 DP83TG720R 以太网 PHY 配置 为 从器件 或 主器件 、为什么不会 进行数据交换?   指定  主设备 和 从设备的目的是什么?
     
    1. 一旦  DP83TG720R 以太网 PHY  处于自主模式(  作为 主设备或           从设备、基于硬件搭接配置)、以便在主从设备之间建立链路和发送/接收基本数据 、 我们是否需要配置固件中的任何寄存器 ?  因为 它 运行 在自主模式 , 一切都 是 由自己处理吗 ?  这 包括 RGMII 延迟的寄存器配置 或任何应用  特定的配置。   
    例如、我只执行正常的数据交换、而不执行任何 EMC/EMI 测试、如  https://www.ti.com/lit/an/snla371b/snla371b.pdf?ts = 1733942049134的第3节所述
     
    1. 是的、我有 EVM (回答最后一个问题) DP83TG720介质转换器评估模块。 在 EVM 中、如您所述、默认模式是自主模式。 此时我会移除 MDIO/MDC 跳线以移除脚本。 我无法通过 USB-2-MDIO 连接到任何 PHY ID。 这些跳线后再重新连接。
     
    1. 数据发送/接收所需的最小寄存器配置、请参阅下面随附的应用手册 PHY 初始化。
     
    1. 如果我不通过 strap 配置进行主器件/从器件选择、而是通过硬件 strap 配置保持自主模式、 我能否通过固件寄存器访问(写入寄存器--> 8.6.2.109 PMA_PMD_CONTROL 寄存器(偏移= 1834h)[复位= 8001h]--位[14])将它们置于主/从。
     
    1. 显示[听不清]图像。 我对所有寄存器示例:基址寄存器和扩展寄存器是否都具有寄存器访问权限(写入操作的特殊情况)、或者我是否只能访问扩展地址寄存器写入操作。
     
    1.  在自主模式下、如何通过寄存器对 DP83TG720R 以太网 PHY 进行复位。 帮助我添加寄存器和流程。
     
    1. 哪些配置寄存器仅在托管模式下访问、而不在自主模式下访问。 是否有任何寄存器在自主模式下无法访问?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Puneeth:

    我在下周初就不在办公室了、将在星期三之前回答这些问题。

    谢谢!

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Puneeth:

    1. 无论自主/托管选择如何、都可以在正确上电后随时执行寄存器写入。 如果选择了自主模式、链路将在上电后自动尝试链路接通。
    2. IEEE 标准中给出了主设备/从设备的实现。 参阅 IEEE802.3bp。
    3. 自主模式仅决定在上电时进入待机模式还是正常模式。 请参阅 数据表的第7.4.3节。 脚本应以自主或手动方式加载、以实现最稳健的链路质量。 对于基本数据传输、不需要脚本。  
    4. MSP430需要使用 MDC/MDIO 跳线来访问 DP83TG720上的寄存器。 不应移除跳线、移除跳线不会卸载脚本、这只会移除 MSP430到 DP83TG720的访问权限。
    5. 对于基本数据传输、不需要脚本。
    6. 是、可以在寄存器0x1834中完成主/从选择。
    7. 无论选择自主/管理模式、基址寄存器和扩展寄存器始终可访问。
    8. 请参阅此常见问题解答 、了解可用的复位类型。
    9. 不可以、所有寄存器都可以在自主模式下访问。

    谢谢!

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您的答复。 我的大多数顾虑都是从您的回答中得到解决的。 如果还有其他问题、我会告诉您。

    谢谢!

    Puneeth L D.