This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB940-Q1:最大支持 PCLK

Guru**** 2475945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1455444/ds90ub940-q1-max-pclk-support

器件型号:DS90UB940-Q1

工具与软件:

团队、

在数据表中、UB940可通过单个 FPDlink 通道支持最大的96MHz PCLK。  

客户 PCLK 为89.16M (已考虑消隐)。 它应该是可以支持的,对吧?

另一侧是 UB981。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    该团队因假期而外出。 回复将从12月24日推迟到1月2日。

    感谢您的耐心

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ryan、您好!

    是的、这是可以的。