请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DS90UB940-Q1 工具与软件:
团队、
在数据表中、UB940可通过单个 FPDlink 通道支持最大的96MHz PCLK。
客户 PCLK 为89.16M (已考虑消隐)。 它应该是可以支持的,对吧?
另一侧是 UB981。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
团队、
在数据表中、UB940可通过单个 FPDlink 通道支持最大的96MHz PCLK。
客户 PCLK 为89.16M (已考虑消隐)。 它应该是可以支持的,对吧?
另一侧是 UB981。