This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB960-Q1:串行器/解串器复位

Guru**** 2473970 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90UB960-Q1, DS90UB953-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1455214/ds90ub960-q1-serdes-reset

器件型号:DS90UB960-Q1
Thread 中讨论的其他器件: DS90UB953-Q1

工具与软件:

尊敬的 TI:

我正在使用 Xavier NX SOM、其中 DS90UB960-Q1 (解串器)和 DS90UB953-Q1 (串行器)连接到一个2.3 MP 摄像头。 解串器带宽设置为4.16Gbps。

每当我开始流式传输时、我每次都需要对串行器/解串器执行完全重置。

是否有办法避免执行完全复位、而是通过写入特定寄存器来复位链接?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    该团队因假期而外出。 回复将从12月24日推迟到1月2日。

    感谢您的耐心

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kanna、

    当您开始流式传输时、为什么要复位串行器/解串器? 您需要这样做吗?

    从我们,没有这样的要求!