请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DS90UB960-Q1 Thread 中讨论的其他器件: DS90UB953-Q1
工具与软件:
尊敬的 TI:
我正在使用 Xavier NX SOM、其中 DS90UB960-Q1 (解串器)和 DS90UB953-Q1 (串行器)连接到一个2.3 MP 摄像头。 解串器带宽设置为4.16Gbps。
每当我开始流式传输时、我每次都需要对串行器/解串器执行完全重置。
是否有办法避免执行完全复位、而是通过写入特定寄存器来复位链接?