This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TG721R-Q1:是否有任何可用于与 SPE 同步的恢复时钟输出?

Guru**** 2548490 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83TG721R-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1452958/dp83tg721r-q1-is-there-any-recovered-clock-output-that-can-be-used-for-synchronization-with-spe

器件型号:DP83TG721R-Q1

工具与软件:

在"正常"(多对)以太网中、有些 PHY 支持"同步以太网"(或 Sync-E)。 在最基本的形式中、这只是提供恢复时钟(125或25 MHz)的引脚、可将其提供给 DPLL 以同步同一以太网网络上的多个器件。

单线对以太网(SPE)是否有等效项?

我看到 SPE PHY 支持 IEEE 1588、这意味着它们必须具有某种时间同步支持、但与 Sync-E 相比、IEEE 1588的设置更复杂 IEEE 1588时间戳包、因此、为了 在多个设备之间实现同步、需要从数据包中提取这些时间戳并用来设置本地时钟。 为了我的目的、SYNC-E 似乎设置起来要简单得多、但我不知道是否有任何方法可以使用 SPE 实现此类目标。

(注意:我 想关注能够提供1000Mbit SPE 的任何以太网 PHY、而不仅仅是  DP83TG721R-Q1。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cody:

    您是否具有要尝试执行的操作的方框图?

    DP83TG721应 具有此功能、因为它能够使用恢复的 MDI 时钟作为1588时钟源、并可根据该时钟源生成直至50MHz 的波形。 我将检查是否需要使用时间戳。

    此致、

    Melissa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Melissa:

    感谢您的答复! 我主要想看看是否可以通过单线对以太网实现与同步以太网或 SyncE (en.wikipedia.org/.../Synchronous_Ethernet)等效的功能。 对于"标准"多对以太网、PHY 通常会提供恢复的时钟作为引脚上的输出、可用于驱动 PLL、从而清除和稳定该时钟、使相同的时钟可用于正常驱动以太网 PHY (代替传统晶体)。 其理念是在所有以太网连接的器件上共享同一个时钟、以便实现时钟同步。 既然您需要的是方框图、或许可以了解以下内容:

    另请参见 TI 的 AN-1730 (https://www.ti.com/lit/an/snla100a/snla100a.pdf)、其中图2和3显示了我要讨论的类型、其中在 PHY 中使用恢复的接收时钟、而不是由晶体振荡器在从器件上生成的独立时钟。 该应用手册适用于较旧的多线对以太网 PHY、但原理基本相同。

    你说的正是给我希望的。 我知道 DP83TG721必须能够恢复时钟、并在内部将其用于 PTP/1588。 但是、我不知道该恢复时钟作为其中一个引脚上的输出提供在何处。 或者、如果没有、我看不到其他任何方法可以实现多个以太网连接设备的同步。

    额外的背景是、下面是另一个描述同步以太网概念的文档: https://www.microsemi.com/document-portal/doc_view/126475-the-basics-of-synchronized-ethernet-synce。 具体而言、请参阅图3、该图显示了通过恢复的时钟来同步所有以太网连接的器件的想法、而图2中更传统的设置只是同步相邻的两个节点。

    我希望这有助于解释我所提的问题。 我在 TI 论坛或在线其他地方都没有看到任何关于使用 SPE 实现 SyncE 的讨论、但这个概念似乎应该与标准多线对以太网相同、因此应该可以这样做。 我的主要问题是实际问题:如何? SPE PHY 似乎不像 DP83867/DP83869等多对以太网 PHY 那样通过 CLK_OUT 引脚提供恢复时钟输出

    谢谢!
    Cody

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cody:

    似乎你必须使用时间戳来计算初始延迟。 但是、考虑到该延迟后、只要 PHY 正确配置、PHY 生成的波形就会保持同步。

    我们有一些附加资源说明如何使用 DP83TG721执行此类操作、但它们需要 NDA。  如果您想访问这些资源、建议联系您当地的 TI 现场代表。

    此致、

    Melissa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Melissa,

    再次感谢。 这听起来确实很有趣。 不过、我仍然不知道如何从 PHY 获取波形。

    我已经在接收有关其他产品的信息时与 TI 签署了已存档的 NDA。 您能否在我的帐户上进行验证并通过电子邮件向我发送信息? 或者我是否仍需要与其他人联系? 我该怎么做呢?

    谢谢!
    Cody

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。 由于假日季、我们的支持有限。 请预计最晚在1月1日(星期二)之前回复。

    此致、

    Gerome.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cody:

    我向您的个人资料上列出的电子邮件发送了一封电子邮件。 让我们现在继续这里的讨论。  

    此致、

    Melissa